It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Xylem suministra las bombas para el rascacielos residencial más alto de Londres

El desafío

Landmark Pinnacle es un rascacielos de 75 plantas situado en los límites del distrito financiero de Londres, Canary Wharf. Con una altura de 233 m, el edificio es la torre residencial más alta no solo de Londres, sino de toda Europa Occidental. Cuenta con más de 800 apartamentos y servicios como gimnasio y cine privado con capacidad para  24 personas. La construcción se completó en 2020.

A nivel global, el número de rascacielos se ha cuadruplicado en las últimas dos décadas, reflejando el aumento de la población y la necesidad de utilizar el espacio urbano de manera más eficiente. Dada la altura de la mayoría de los rascacielos modernos, es improbable que la presión del agua de la red sea suficiente para abastecer todo el edificio.

Por ello, la mayoría de los rascacielos requieren la instalación de grupos de presión para garantizar un suministro de agua fiable a todos los ocupantes y mantener una presión constante en todo el edificio, especialmente durante los picos de demanda. Además, se necesitan bombas robustas para hacer circular el agua a través de los sistemas de calefacción y refrigeración de un edificio alto.

La solución

Se eligieron las bombas Xylem y los controladores de velocidad variable para proporcionar el aumento de presión del agua y la circulación de agua caliente y fría para todo el edificio Landmark Pinnacle. En total, se suministraron 45 bombas para los diferentes sistemas, alojadas en cuatro centrales.

Se instalaron siete grupos de presión para bombear el agua potable —para grifos, cocinas, baños, inodoros, lavadoras y lavavajillas— en todo el edificio. Cada grupo de presión incluía entre dos y seis bombas multietapa Lowara e-SV, adaptados a las necesidades de cada zona del edificio.

Los sistemas se distribuyen en cuatro centrales, ubicadas entre el sótano y la planta 56. La distribución escalonada de los sistemas garantizó presión y caudal óptimos en cada planta.

En cada bomba se instalaron controladores inteligentes Hydrovar de 5ª generación con variadores de frecuencia. La tecnología regula automáticamente la velocidad de la bomba según la demanda, optimizando el consumo energético mientras mantiene una presión constante: un motor que funciona al 80 % de la velocidad máxima consume un 48 % menos que a plena potencia.

Para la circulación de agua caliente y fría se seleccionaron 54 bombas Lowara e-LNE —32 bombas para calefacción y 22 bombas para agua fría— necesarias para mover el agua a través de los sistemas de calefacción y aire acondicionado. La e-LNE es una bomba en línea de alta eficiencia, optimizada para el control de velocidad variable, con una capacidad de hasta 900 m³/h por bomba.

Todas las bombas Lowara están certificadas de manera independiente por el Water Regulations Approval Scheme (WRAS) para demostrar su conformidad con la normativa británica de instalaciones de agua.

Resultados

Desde que los sistemas de bombeo comenzaron a operar en 2020, han mantenido estándares constantemente altos, sin reportes de problemas ni intervenciones reactivas. Gracias al éxito del proyecto, Xylem recibió de Millharbour Facilities Management el contrato para el mantenimiento y servicio de las bombas del Landmark Pinnacle.

Kurt Minter, gerente de ventas de Xylem, declaró: "Estamos orgullosos de haber sido seleccionados como proveedores de bombas para el Landmark Pinnacle. Este prestigioso rascacielos residencial de alto nivel requiere productos con eficiencia excelente."

"Flexibles, fiables, escalables y eficientes desde el punto de vista energético, las bombas Lowara cumplieron todos los requisitos. Además, nos complace haber obtenido el contrato de mantenimiento a largo plazo con Millharbour FM, gracias a la fiabilidad del soporte postventa de Xylem."

"Xylem fue seleccionada como el mejor proveedor considerando rendimiento, precio y soporte de servicios. Todos los sistemas funcionan correctamente, lo que llevó a Xylem a obtener el contrato bienal para el servicio y mantenimiento de las bombas del edificio."
David Hughes, gerente de oficina de Millharbour FM