It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Circulateurs Lowara. La solution incontournable pour les plombiers et les installateurs

Dans le domaine des bâtiments commerciaux et résidentiels, les plombiers et les installateurs rencontrent divers défis au quotidien, tels que des espaces d'installation limités ou des pompes défectueuses, entraînant souvent des pertes de chaleur, des nuisances sonores, des problèmes de débit, de la corrosion ou, pire encore, des obstructions, ce qui augmente le nombre de fois où les techniciens doivent retourner sur les chantiers pour résoudre des problèmes qui n'ont pas été résolus lors de la première intervention.

« Nous collaborons étroitement avec les plombiers et les installateurs à l'échelle mondiale et leur besoin principal est clair : des pompes faciles à installer, fonctionnant de manière fiable et minimisant les interventions », déclare András Kovács, chef de produit senior, Circulateurs. « Les circulateurs Lowara ecocirc sont conçus pour répondre à ces besoins, en se concentrant sur les exigences de ceux qui les sélectionnent, les installent et les entretiennent. »

Voici pourquoi les circulateurs Lowara sont le choix numéro un des professionnels de la plomberie

  • Installation facile et rapide. Les installateurs apprécient la simplicité du processus d'installation. Des fonctionnalités telles qu'un seul bouton de commande, une taille compacte et une purge automatique de l'air facilitent les installations rapides, même dans des scénarios de rénovation difficiles.
  • Conçus pour des conditions réelles. La technologie brevetée Anti-Block aide à prévenir les problèmes causés par les boues et la magnétite, en particulier dans les anciens systèmes. De plus, la protection contre le fonctionnement à sec et la conception robuste améliorent la fiabilité et la tranquillité d'esprit.
  • Réduction de la consommation d’énergie. Les circulateurs Lowara ecocirc peuvent réduire la consommation d'énergie jusqu'à 80 % par rapport aux anciens modèles à vitesse fixe, aidant les installateurs à respecter les réglementations en matière d'efficacité et à réduire les coûts à long terme pour les utilisateurs finaux. Par exemple, dans une maison allemande typique de 120 m² avec quatre habitants, deux circulateurs sont souvent utilisés, un pour le chauffage et un pour la recirculation de l'eau chaude sanitaire. Le remplacement des deux par des pompes Lowara ecocirc modernes peut réduire la consommation d'électricité d'environ 600 kWh par an, économisant environ 210 € par an sur les factures d'énergie. Cela se traduit également par une réduction annuelle d'environ 200 kg de CO₂, soit l'équivalent de plus de 1200 km parcourus en voiture à essence, démontrant des avantages environnementaux et financiers significatifs.

Les économies d'énergie sont indicatives et basées sur des comparaisons avec des circulateurs à vitesse fixe traditionnels fonctionnant dans des conditions similaires. Les économies réelles peuvent varier en fonction de la conception du système, des habitudes d'utilisation et des prix locaux de l'électricité.

  • Fabrication en Europe. Chaque pompe Lowara est conçue et fabriquée en Europe, respectant les normes industrielles les plus strictes et certifiées par des organismes tiers rigoureux, notamment le rapport CB et la compatibilité A2L. Cela garantit une qualité fiable, contrastant avec les incertitudes associées à certaines importations à bas prix.
  • Meilleur rapport qualité-prix. Les pompes Lowara ecocirc offrent des performances élevées à un prix abordable, une combinaison qui encourage les professionnels à les choisir à plusieurs reprises pour différents projets. Alors que certains fabricants de circulateurs mettent l'accent sur des fonctionnalités haut de gamme rarement utilisées sur le terrain, Lowara ecocirc privilégie les fonctionnalités essentielles, garantissant des avantages pratiques dans les installations réelles.

La série Lowara ecocirc offre ce que les professionnels apprécient le plus : une installation facile, des performances fiables et des factures d'énergie réduites, le tout avec le soutien d’une marque mondiale de confiance.

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est une entreprise mondiale de solutions hydrauliques classée au Fortune 500 qui permet à ses clients et à ses communautés de construire un monde plus sûr en matière d'eau. Nos 23 000 employés diversifiés ont réalisé un chiffre d'affaires combiné pro forma de 8,1 milliards de dollars en 2023, optimisant la gestion de l'eau et des ressources grâce à l'innovation et à l'expertise. Rejoignez-nous sur www.xylem.com et Let's Solve Water.