It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Circuladores Lowara. A solução perfeita para encanadores e instaladores.

No setor de edifícios comerciais e residenciais, encanadores e instaladores enfrentam diariamente diversos desafios: espaços de instalação reduzidos, bombas com mau funcionamento, perdas de calor, ruídos excessivos, problemas de fluxo, corrosão e, nos piores casos, obstruções.

Essas situações críticas muitas vezes exigem intervenções repetidas, causadas por problemas que não foram totalmente resolvidos na primeira visita.

“Colaboramos com encanadores e instaladores em todo o mundo, e suas necessidades são claras: bombas fáceis de instalar, confiáveis e que minimizem as chamadas de assistência técnica,” afirma András Kovács, Gerente Sênior de Produto para Circuladores.

“Os circuladores Lowara ecocirc foram projetados exatamente para atender a essas necessidades, com foco em quem os seleciona, instala e realiza a manutenção.”

Mas por que os circuladores Lowara são a escolha ideal para os profissionais da hidráulica?

  • Instalação simples e rápida: Os instaladores valorizam a rapidez e a facilidade de montagem. O botão de controle único, o tamanho compacto e a purga automática de ar facilitam a instalação, mesmo em intervenções complexas e espaços reduzidos.

  • Projetados para situações reais: A tecnologia patenteada anti-bloqueio ajuda a evitar falhas causadas por lodo e magnetita, problemas comuns em sistemas mais antigos. A proteção contra funcionamento a seco e a estrutura robusta aumentam a confiabilidade e reduzem a necessidade de manutenções futuras.

  • Eficiência energética superior: Em comparação com os antigos circuladores de velocidade fixa, os modelos Lowara ecocirc permitem uma economia de energia de até 80%, ajudando a cumprir as normas de eficiência e reduzindo significativamente os custos operacionais. Em uma residência típica alemã de 120 m² com quatro moradores, costumam ser utilizados dois circuladores (aquecimento e recirculação de água quente sanitária). Substituindo-os por um único modelo Lowara ecocirc, é possível reduzir o consumo energético em cerca de 600 kWh por ano, economizando até 210 € na conta de luz. Isso equivale a uma redução anual de aproximadamente 200 kg de CO₂, o que corresponde a mais de 1.200 km percorridos em um carro a gasolina – um impacto positivo tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental.

As economias de energia são indicativas e baseadas na comparação com circuladores tradicionais de velocidade fixa operando em condições semelhantes. As economias reais podem variar de acordo com o design do sistema, os padrões de uso e os preços locais da eletricidade.

  • Projetados e fabricados na Europa: Cada circulador Lowara é projetado e produzido na Europa, de acordo com os mais altos padrões de qualidade do setor e certificado por entidades independentes, incluindo o relatório CB e a compatibilidade com A2L. Isso garante confiabilidade e qualidade consistentes, ao contrário de muitas soluções de baixo custo importadas.

  • A melhor relação custo-benefício: Os circuladores Lowara ecocirc oferecem alto desempenho a um preço acessível – uma combinação que os torna a escolha ideal para diversos projetos. Enquanto alguns fabricantes apostam em funcionalidades complexas, muitas vezes subutilizadas na prática, o ecocirc foca no que realmente importa: simplicidade, confiabilidade e benefícios concretos para quem instala e opera sistemas todos os dias.

As bombas Lowara ecocirc refletem os valores mais apreciados pelos profissionais do setor: facilidade de instalação, desempenho confiável e baixo consumo de energia — tudo isso com a garantia de uma marca reconhecida e confiável em nível global.