It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 Packaged AOP Systems

MiPro eco3先进氧化工艺(AOP)

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段
  • 当污染物被自由基反应路径有效降解时,最适合使用
  • 将赛莱默的Wedeco臭氧系统与H2O2加料装置相结合
  • 具有成本效益
  • 适合于各种有机/无机污染物
  • 残余臭氧分解系统

为何选择先进氧化工艺?

人们非常关注水资源中是否存在问题性微量污染,供水公司报告该类污染在全球范围内呈上升趋势。常常在地下水和地表水中发现痕量NDMA、MTBE、1.4二恶烷、EDC等有机/无机污染物。

工业化、集约化农业以及人类医疗都会增加污染。一旦这些微污染物通过饮用水进入人类食物链,就会对健康以及人类或动物的遗传物质产生长期风险。传统的处理方法不再足以保证完全去除这些污染物。

气候和人口变化也导致饮用水中污染物的增加。因此,水资源短缺的风险将越来越高,从而对直接或间接重复使用废水用作饮用水的需求将日益增加。

先进氧化工艺(AOP)则是消除这些新型水污染的理想方法。AOP结合了两种或多种方法,用以生成羟基自由基(OH自由基),或增加羟基自由基数量。OH自由基有助于使不需要的物质氧化。同其它氧化剂相比,OH自由基的氧化势高得多。

一旦水中形成羟基,随即与现有的可氧化物质发生剧烈反应。此过程的高降解性能和快速反应动力学是成功的秘诀,能够消除大量持续存在的污染物。

 

最可行的技术

理想的情况是始终运用最为合适和有效的方法来处理污水。 

赛莱默的Wedeco MiPro eco3 AOP系统由一个Wedeco臭氧系统和一个H2O2加料装置组成。本系统是一种注射/反应装置,且包含一个残余臭氧分解系统。