Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Effiziente Biogasproduktion durch Rührwerkstechnik mit aktivem Dichtungsschutz

Optimierter Energieverbrauch, gesenkte Betriebskosten und erhöhte Leistung für eine Biogasanlage im Ruhrgebiet


Die Nesemeier GmbH in Blomberg ist ein innovativer, umfassender Dienstleister und Produzent von hochwertigen Komponenten im Bereich der Biogasanlagentechnologie sowie auch im Anlagen- und Rohrleitungsbau. Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und Effizienz bietet das Unternehmen eine breite Palette an Dienstleistungen von der Sanierung über die Montage bis hin zur Wartung von Biogasanlagen. Als zertifizierte Xylem Partnerwerkstatt ist die Nesemeier GmbH zudem auf die fachgerechte Reparatur und Instandsetzung von Rührwerken spezialisiert.

Problemstellung

Auf einer Biogasanlage im Ruhrgebiet, die seit 2014 in Betrieb ist und durch die Verarbeitung von ca. 500 Tonnen Mist sowie 80 Tonnen Mais eine beeindruckende Biogasproduktion von 1300 m3 Biogas pro Stunde erzielt, wird Biogas in das öffentliche Netz eingespeist. Der tägliche Einsatz von 500 Tonnen Mist bringt jedoch spezifische Herausforderungen mit sich. Das Substrat weist einen Trockenstoffgehalt (TS-Gehalt) von 13 bis 14 % auf, was zu einer erhöhten Belastung der Rührwerke führt. Insbesondere Störstoffe wie beispielsweise Bänder, die im Mist enthalten sind und sich um die Rührwerke wickeln können, stellen eine erhebliche Beeinträchtigung der Rührwerke dar.

Lösung

Durch die Installation neuer, leistungsstarker Rührwerke sollte die Anlage besser mit den Herausforderungen des Substrats umgehen, um die Effizienz zu maximieren und die nachhaltige Energieproduktion sicherzustellen. Für den Austausch der alten Rührwerke in dem Gärrestelager mit 30 Meter Durchmesser und 12 Meter Höhe wurden drei neue Xylem Flygt 4460 Mixer mit 12 KW Leistung eingesetzt.

Die robusten und energieeffizienten Midsize-Mixer mit einem Großflügel und einem extra optimierten Flügel mit aktivem Dichtungsschutz sind speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie dem Biogasbereich konzipiert.

Der aktive Dichtungsschutz ist direkt im Gehäuse der Rührwerke eingebaut und sorgt dafür, dass sich Fremdstoffe, die im Substrat vorhanden sind, nicht um den Flügel wickeln können. Durch diese Konstruktion wird die Belastung der Rührwerke erheblich reduziert und das sorgt für eine stabilisierte Stromaufnahme, die wiederum zu einer gleichmäßigen und effizienten Leistung führt.

Ergebnis

Durch die hohe Leistung und die moderne Technik werden die Rührwerke den Ansprüchen des Substrats gerecht. Sie haben dazu beigetragen, dass das Umwälzverhalten der Biogasanlage wieder funktioniert. Die gleichbleibende Stromaufnahme und die erhöhte Lebensdauer der Rührwerke sind direkte Ergebnisse der innovativen Technologie.

Diese Innovation sorgt dafür, dass die Rührwerke nun mit einem optimalen Energieverbrauch arbeiten, was die Betriebskosten der Biogasanlage senkt und die Effizienz der Anlage steigert.

“Unsere langjährige Zusammenarbeit mit Xylem beruht auf erstklassiger Produktqualität und einer effektiven Kommunikationskultur.”
Torsten Sandmann, Sales Manager, Nesemeier GmbH