Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Inaugurazione del maggiore impianto danese di disinfezione con raggi ultravioletti

L’impianto a raggi ultravioletti è in grado di trattare una quantità d’acqua potabile praticamente pari a 9 piscine olimpiche.

febbraio 2, 2023
Disinfection & Oxidation Water Utilities

Per assicurare la disponibilità futura d’acqua potabile per l’intera Regione Metropolitana di Copenaghen (o Greater Copenhagen), la HOFOR (Greater Copenhagen Utility) ha installato il maggiore impianto di disinfezione UV di tutta la Danimarca, situato in prossimità di un bacino d’acqua locale. La soluzione, progettata e installata da SILHORKO-EUROWATER, comprende tra l’altro gli impianti di disinfezione UV di Wedeco equipaggiati con lampade UV a basso consumo energetico Ecoray®.
 
Il modernissimo impianto a raggi ultravioletti (UV) presso il bacino idrico consentirà di trattare 22 milioni di litri d’acqua potabile all’ora ed è il più grande mai installato in Danimarca, oltre che uno dei maggiori in Europa.
 
Il nuovo impianto UV installato dall’azienda specializzata SILHORKO-EUROWATER è stato progettato in sostituzione di un vecchio impianto che presentava una minore capacità ed efficienza energetica.
 
Gran parte dell’acqua potabile di Copenaghen proviene dall’immenso impianto di stoccaggio di HOFOR, situato nella parte settentrionale della città. Da qui, l’acqua viene immessa in diversi acquedotti e una grande rete di valvole. I raggi ultravioletti vengono utilizzati per inattivare i microorganismi pericolosi presenti nell’acqua.
 
“Il nuovo impianto di disinfezione UV era necessario sia a causa dell’espansione della città che dei nuovi modelli di consumo e di conseguenza della maggiore capacità richiesta”, afferma Erling V. Fischer, Project Director in HOFOR. “È anche per questo che il nuovo impianto è grande il doppio rispetto al precedente. Allo stesso tempo, abbiamo colto l’opportunità per acquisire una tecnologia più moderna, efficiente e sostenibile in grado di ridurre il consumo energetico e la necessità di assistenza e manutenzione, ma anche di incrementare le scorte d’acqua potabile a disposizione”.

L’inaugurazione del nuovo impianto UV (da sinistra a destra): Thorbjørn Skanse Hinge (SILHORKO-EUROWATER), Peer Krueger (Wedeco), Erling V. Fischer (HOFOR), Thomas Franz (Wedeco), Tim Rindsig (Xylem Denmark), Torben Buhl (SILHORKO-EUROWATER), David Fogde (HOFOR), Thomas Drifte (HOFOR) e Michael Petersen (HOFOR).

Raggi ultravioletti a garanzia della purezza dell’acqua

La nuova soluzione include due impianti di disinfezione a raggi ultravioletti Wedeco, ognuno dei quali in grado di trattare 11 milioni di litri d’acqua all’ora e perfettamente in grado di soddisfare l’intero fabbisogno negli orari di punta a Copenaghen.

La scelta della disinfezione con raggi ultravioletti è stata dettata dalla ricerca della maggiore qualità possibile dell’acqua potabile. Infatti, i raggi ultravioletti inattivano batteri, virus e patogeni scindendo il DNA dei microorganismi in pochi secondi e senza alterare in alcun modo il gusto e la qualità dell’acqua.

Naturalmente, anche la continuità del servizio era fondamentale per la città di Copenaghen ed è per questo che il vecchio impianto è stato sostituito con la nuova soluzione in due fasi, cioè con un solo impianto in funzione durante l’installazione dell’altro.
 
Per velocizzare i lavori, i due nuovi impianti sono stati saldati ai basamenti in fabbrica. Questa soluzione ha richiesto il coordinamento di diversi gruppi di lavoro, ma alla fine l’installazione è stata completata in sole 18 ore senza alcuna interruzione dell’erogazione dell’acqua.
 
“L’installazione è andata alla perfezione e ognuno ha fatto la sua parte”, conferma Thorbjørn Skanse Hinge, UV Product Specialist e Project Manager in SILHORKO-EUROWATER, distributore degli impianti Wedeco da 25 anni. “È stato un grande esempio di come la buona collaborazione possa consentire di conseguire i propri obiettivi in pochissimo tempo”.

“Siamo orgogliosi di vedere che i sistemi di disinfezione UV Wedeco aiutano HOFOR a fornire acqua potabile sicura e pulita a Copenaghen, con la capacità di soddisfare le esigenze future. La serie K di Wedeco utilizza anche lampade Ecoray che si attenuano automaticamente in base alle condizioni dell'acqua. Questo aiuterà HOFOR a risparmiare energia, soddisfacendo al contempo i più elevati requisiti di qualità dell'acqua".
Thorbjørn Skanse Hinge, Specialista di prodotti UV e Project Manager presso SILHORKO-EUROWATER

Il nuovo impianto a raggi ultravioletti

  • I due impianti Wedeco di tipo K143 hanno una portata di 11.000 m³ (11 milioni di litri) all’ora. La capacità giornaliera della soluzione con raggi ultravioletti raggiunge quindi 528.000 m³ (528 milioni di litri)
  • Ogni impianto prevede 11 file di 12 lampade Ecoray, per un totale di 132 lampade a bassa pressione. Ogni fila di lampada può essere attenuata o spenta separatamente per ottimizzare il consumo energetico in funzione della portata corrente dell’acqua
  • Gli impianti a raggi ultravioletti Wedeco soddisfano i requisiti di qualità più rigorosi per l’acqua potabile e sono certificati UVDGM (USEPA)