It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Service des eaux de Herford: Herford réduit les débordements d’égouts unitaires (DEU) d’environ 15 % grâce à un système de prévention des débordements

Herford, une ville d’environ 70 000 habitants située en Rhénanie-du-Nord–Westphalie, en Allemagne, se trouve au confluent des rivières Aa et Werre. La ville possède un réseau d’égout d’environ 500 kilomètres, dont près de 50 % fonctionne en réseau séparatif, le reste étant exploité en réseau unitaire.

Le défi

Un fonctionnement et une utilisation incohérents des ouvrages de régulation ont été observés lors d’épisodes de pluie antérieurs. La municipalité a donc décidé de déployer un système optimisé de contrôle du réseau afin de mieux utiliser les volumes de rétention existants, de coordonner leur exploitation plus efficacement et de réduire la pollution des milieux récepteurs.

La solution

En 2021, le service des eaux de Herford s’est associé à Xylem pour mener une étude pilote dans un bassin de drainage comprenant six ouvrages de surverse. Une analyse fondée sur la modélisation réalisée par Xylem a démontré qu’un système d’aide à la décision en temps réel (RT-DSS) pouvait aider le service public à réduire de manière significative les débordements d’égout unitaire lors des épisodes de pluie, sans modification des infrastructures existantes.

« Après un scepticisme initial, je suis très satisfait des résultats de ce projet ainsi que de notre collaboration avec Xylem. La plateforme Xylem Vue protège nos cours d’eau des débordements d’égout unitaire grâce à l’optimisation du contrôle et de l’utilisation de la capacité de stockage disponible. »
Horst-Peter Sarnizei, Chef de l’entretien des infrastructures stratégiques

À la suite de ces résultats prometteurs, le service des eaux de Herford a décidé de déployer l'application Unified Network Management de Xylem Vue dans le sous-bassin de drainage afin d’optimiser, dans un premier temps, l’exploitation de quatre collecteurs. L’application traite en continu les données des capteurs, surveille en temps réel les conditions dynamiques dans chacun des bassins et optimise la gestion de la capacité de stockage disponible du réseau.

Cette solution fournit et affiche, à partir d’un poste de commande centralisé, des recommandations relatives à l’état et au contrôle de l’ensemble du réseau. Ces recommandations sont automatiquement transmises au système de contrôle sous forme de valeurs de consigne, tout en permettant aux opérateurs d’intervenir manuellement et de contrôler individuellement les différents systèmes à tout moment.

Les résultats

Depuis le déploiement de Xylem Vue en janvier 2024, Herford a réduit d’environ 15 % les débordements d’égout unitaire (DEU) dans le bassin de drainage ciblé, sans modification des infrastructures existantes. Encouragée par ces résultats positifs ainsi que par la facilité d’extension du système, la municipalité a déjà entrepris l’intégration de trois bassins supplémentaires.