It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Chile. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

hydrovar® X: pensado para quien instala, no solo para quien proyecta

En mi rol de Product Manager, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es el de intentar responder a las exigencias del mercado con productos concretos. Y uno de los temas que surge constantemente —desde la red comercial, los instaladores y los socios técnicos— es la dificultad que se encuentra en la fase de instalación y puesta en servicio de los sistemas.

Sistemas que funcionan perfectamente sobre el papel pueden convertirse en un problema real en la obra. Configuraciones complejas, interfaces poco intuitivas, arranques lentos. El resultado son tiempos prolongados, errores y costes imprevistos que recaen sobre quien realiza la instalación.

hydrovar® X responde exactamente a este desafío.

"Cuando pensamos en hydrovar® X, no miramos solo las prestaciones hidráulicas o la eficiencia energética. Miramos a quien lo pone en funcionamiento día tras día. El objetivo es lograr que el primer encendido no sea un rompecabezas, sino un paso natural y rápido."

hydrovar® X integra convertidor de frecuencia y motor síncrono IE5, con un software de aplicación integrado que simplifica la puesta en servicio, la programación y el uso diario —incluso a través de una app dedicada y una pantalla intuitiva.

Características que reducen errores y tiempos

hydrovar® X integra funcionalidades que responden concretamente a las necesidades de los instaladores:

  • Software integrado para el arranque rápido
  • Pantalla clara y app móvil para control y configuración
  • Gestión multibomba de hasta 8 unidades sin un único punto de fallo
  • Parámetros preestablecidos y automatizados para las aplicaciones más comunes

"Hemos integrado funciones que anticipan las necesidades del instalador: menos menús que navegar y más feedback inmediato sobre el proceso de arranque."

El impacto sobre el terreno: tiempos, costes y prestaciones

Quien instala debe enfrentarse a menudo a instalaciones antiguas, espacios reducidos y puestas en servicio urgentes. hydrovar® X responde a estas condiciones con ventajas concretas y medibles:

  • Tiempos de puesta en servicio más cortos gracias a lógicas guiadas
  • Reducción de los errores de configuración incluso en condiciones no ideales
  • Mayor fiabilidad desde el arranque
  • Una percepción positiva del producto desde el primer uso

hydrovar® X está diseñado para aplicaciones como suministro hídrico, HVAC, riego, protección contra incendios e instalaciones industriales, con potencias de 3 a 22 kW y control remoto mediante app e interfaz gráfica.

Por qué esta sencillez marca la diferencia

En un mercado donde el instalador debe desenvolverse entre diversas variables, la sencillez operativa no es un opcional: es una ventaja competitiva estratégica.

"El valor de un producto se mide también por la facilidad con la que puede ser arrancado y mantenido. hydrovar® X nace con este principio."

hydrovar® X no es solo tecnología avanzada. Es tecnología pensada para el instalador: intuitiva, adaptable y rápida de configurar.

hydrovar® X equipa soluciones de bombeo multietapa, boosters y bombas centrífugas, cubriendo una amplia gama de aplicaciones. En un sector donde cada hora de obra cuenta, reducir la complejidad en la fase de instalación significa reducir costes, errores y estrés —para todos.

Marco Dola
Product Manager, AW, Italia
Lowara – Xylem Water Solutions