It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Bolivia. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Agua ultrapura para la industria energética

Optimice la eficiencia, los costes y la sostenibilidad de la planta a través de agua desmineralizada fiable

La generación de energía es una de las industrias más grandes del mundo, y el agua desmineralizada es fundamental para su éxito. En los sistemas de agua de alimentación de calderas, el ciclo de vapor y los procesos de refrigeración, se necesitan grandes volúmenes de agua de alta pureza para proteger los activos críticos y mantener el rendimiento. Si la calidad del agua no cumple con el estándar requerido, las plantas se enfrentan a una mayor corrosión, incrustaciones y depósitos, lo que reduce significativamente la eficiencia, la fiabilidad y la vida útil del equipo.

Hoy en día, a medida que las presiones medioambientales se intensifican, las normativas evolucionan y los costes operativos continúan aumentando, la eficiencia de la planta se mantiene firmemente en el centro de atención. Las tecnologías utilizadas para producir agua desmineralizada y ultrapura deben ofrecer un alto rendimiento constante y mucho más. Deben ayudar a optimizar las operaciones, controlar los costes y apoyar los objetivos de sostenibilidad.

El poder de la innovación

La producción de agua desmineralizada y ultrapura para la generación de energía ha sido tradicionalmente un proceso complejo y multietapa que implica la filtración, el acondicionamiento del agua, la reducción masiva de sólidos suspendidos y materia orgánica, la desgasificación y el pulido final para eliminar los contaminantes ionizados. Los costes financieros, medioambientales y de seguridad han sido elevados. Pero ya no. La tecnología avanzada ha cambiado el juego, ofreciendo seguridad, conformidad y eficiencia, al tiempo que reduce drásticamente los gastos operativos.

Electrodoización continua (CEDI)

CEDI es la tecnología que ofrece una producción de agua ultrapura de nuevo nivel. Reemplaza los lechos de resina de intercambio iónico y la regeneración química por un proceso electroquímico que no utiliza sustancias peligrosas. En el proceso CEDI, la corriente continua aplicada al flujo de agua de alimentación conduce iones cargados positiva y negativamente a través de membranas de intercambio de iones negativos y positivos, donde se capturan y dirigen al flujo de residuos. Lo que queda es agua de producto que puede alcanzar una resistencia de pureza de 18 megaohmios-cm, muy dentro de las tolerancias actuales para el agua de alimentación de la caldera ultrapura.

El sistema Ionpure® CEDI de Xylem fue el primero de su clase para usuarios industriales. La serie VNX se ha diseñado específicamente para satisfacer las necesidades del mercado energético, capaz de proporcionar caudales elevados de 15 a 100 gpm. El sistema ofrece un mayor rendimiento en un espacio más pequeño que el intercambio de iones tradicional, lo que facilita la actualización a esta avanzada tecnología.

Con los sistemas CEDI, los operadores pueden garantizar un suministro ininterrumpido de agua de alta pureza y calidad superior, al tiempo que eliminan los riesgos de seguridad que plantean los productos químicos. También reducen el mantenimiento y el consumo de agua, ya que no se requiere lavado. Los sistemas CEDI de Xylem están ayudando a las plantas de todo el mundo a redefinir lo que es posible para que la industria energética siga siendo competitiva, conforme y resistente.

Ultravioleta (UV)

La UV es una tecnología clave en la producción de agua ultrapura. Reduce el carbono orgánico total (COT) en el agua de alimentación de la caldera para un mayor rendimiento del sistema. El COT está presente en todo el agua no tratada y, si se deja, actúa como un nutriente para los microorganismos, lo que puede provocar un gran aumento de las bacterias. Esto puede ser enormemente perjudicial para el rendimiento de la caldera, lo que conduce a costosos tiempos de inactividad y a una menor vida útil. La desinfección por UV funciona alterando el ADN de los microorganismos, impidiendo su crecimiento, mientras que longitudes de onda UV específicas descomponen las trazas orgánicas. La gama de TOC de sistemas UV ATGσ de Xylem es altamente eficiente, rentable y está fabricada para ofrecer flexibilidad y rendimiento operativo.

Electrocloración

Para hacer frente a la bioincrustación marina y optimizar la eficiencia de la refrigeración, la electrocloración es la principal solución de tratamiento de agua. La bioincrustación en los sistemas de entrada de agua y refrigeración puede causar bloqueos, reducir la eficiencia general de los sistemas de refrigeración y reducir la vida útil de los componentes. Con los sistemas Chloropac® de Xylem, el agua pasa a través de células electrolíticas mientras se aplica una corriente continua (CC) de baja tensión antes de inyectar la solución de hipoclorito resultante en la toma de agua. Es altamente eficaz, continuo, seguro y de bajo mantenimiento.