It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Eau ultrapure pour l’industrie de l’énergie

Optimiser l’efficacité, les coûts et la durabilité de l’usine grâce à une eau déminéralisée fiable

La production d’électricité est l’une des plus grandes industries au monde, et l’eau déminéralisée est essentielle à son succès. Dans les systèmes d’eau d’alimentation des chaudières, le cycle de la vapeur et les processus de refroidissement, de grands volumes d’eau de haute pureté sont nécessaires pour protéger les équipements critiques et maintenir les performances. Si la qualité de l’eau n’est pas conforme à la norme requise, les usines sont confrontées à une augmentation de la corrosion, de l’entartrage et de l’encrassement, ce qui réduit considérablement l’efficacité, la fiabilité et la durée de vie de l’équipement.

Aujourd'hui, à mesure que les pressions environnementales s'intensifient, que les réglementations évoluent et que les coûts d'exploitation continuent à augmenter, l'efficacité de l'usine est fermement sous les projecteurs. Les technologies utilisées pour produire de l’eau déminéralisée et ultra-pure doivent fournir des performances constamment élevées et bien plus encore. Ils doivent contribuer à optimiser les opérations, à contrôler les coûts et à soutenir les objectifs de développement durable.

La puissance de l’innovation

La production d’eau déminéralisée et ultra-pure pour la production d’énergie est traditionnellement un processus complexe en plusieurs étapes qui implique la filtration, le conditionnement de l’eau, la réduction en vrac des solides et des matières organiques en suspension, la dégazéification et le polissage final pour éliminer les contaminants ionisés. Les coûts financiers, environnementaux et de sécurité ont été élevés. Mais ce n'est plus le cas. La technologie de pointe a changé la donne en offrant sécurité, conformité et efficacité, tout en réduisant considérablement les coûts d’exploitation.

Électroionisation continue (CEDI)

Le CEDI est la technologie qui assure une production d’eau ultrapure de niveau supérieur. Il remplace les lits de résine échangeuse d’ions et la régénération chimique par un procédé électrochimique qui n’utilise aucune substance dangereuse. Dans le processus CEDI, le courant continu appliqué au flux d’eau d’alimentation conduit les ions chargés positivement et négativement par des membranes d’échange d’ions négatives et positives, où ils sont capturés et dirigés vers le flux de déchets. Il reste de l’eau de produit qui peut atteindre une résistance de 18 mégohms-cm en pureté, bien dans les tolérances actuelles pour l’eau d’alimentation ultrapure des chaudières.

Le système Ionpure® CEDI de Xylem a été le premier du genre pour les utilisateurs industriels. La série VNX a été spécialement conçue pour répondre aux besoins du marché de l’énergie, capable de fournir des débits élevés de 15 à 100 gpm. Le système offre un débit supérieur dans un encombrement réduit par rapport à l’échange d’ions traditionnel, ce qui facilite la mise à niveau vers cette technologie avancée.

Avec les systèmes CEDI, les opérateurs peuvent assurer un approvisionnement ininterrompu en eau de qualité supérieure et de haute pureté tout en éliminant les risques de sécurité posés par les produits chimiques. Ils réduisent également l’entretien et la consommation d’eau, car aucun lavage à contre-courant n’est nécessaire. Les systèmes CEDI de Xylem aident les usines du monde entier à redéfinir ce qui est possible pour que l’industrie de l’énergie reste compétitive, conforme et résiliente.

Ultraviolet (UV)

Les UV sont une technologie clé dans la production d’eau ultrapure. Il réduit le carbone organique total (TOC) dans l’eau d’alimentation de chaudière pour des performances supérieures du système. Le COT est présent dans toutes les eaux non traitées et, s’il est laissé, agit comme un nutriment pour les microorganismes, ce qui peut entraîner une augmentation importante des bactéries. Cela peut être extrêmement préjudiciable aux performances de la chaudière, entraînant des temps d’arrêt coûteux et une durée de vie réduite. La désinfection UV agit par la lumière UV en perturbant l’ADN des microorganismes, empêchant leur croissance, tandis que des longueurs d’onde UV spécifiques décomposent les traces organiques. La gamme TOC de systèmes UV ATG∅ de Xylem est extrêmement efficace, rentable et conçue pour offrir souplesse et performances opérationnelles.

Électrochloration

Pour lutter contre l’encrassement biologique marin et optimiser l’efficacité du refroidissement, l’électrochloration est la solution de traitement de l’eau leader. L'encrassement biologique dans les systèmes d'admission d'eau et de refroidissement peut causer des colmatages, réduire l'efficacité globale des systèmes de refroidissement et réduire la durée de vie des composants. Avec les systèmes Chloropac® de Xylem, l’eau est passée par des cellules électrolytiques tandis qu’un courant continu (CC) à basse tension est appliqué avant l’injection de la solution d’hypochlorite résultante dans l’entrée d’eau. Il est très efficace, continu, sûr et à faible entretien.