It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

hydrovar® X : l'économie qui va au-delà des kWh

Lorsqu’on parle d’efficacité d’un système de pompage, on pense d’abord à la consommation d’énergie. Pourtant, sur le terrain, la réalité est tout autre.

Arrêts machine, interventions d'urgence, maintenances imprévues : ce sont ces coûts cachés qui impactent le Total Cost of Ownership (TCO).

« L'énergie est un poste important, mais un arrêt non programmé peut coûter bien plus cher. La continuité opérationnelle et la stabilité sont les facteurs qui déterminent l'économie réelle sur le long terme. »

Dans les applications CVC (HVAC), les systèmes de surpression et les installations industrielles, chaque anomalie peut générer :

  • Des interruptions de service
  • Des appels d'urgence
  • Des coûts de maintenance corrective
  • Une perte d'efficacité globale

Réduire ces événements signifie rendre l'investissement plus prévisible.

Moins d'urgences, plus de continuité opérationnelle

Grâce à ses fonctions intégrées de protection et de surveillance, l'hydrovar® X contribue à prévenir les anomalies avant qu'elles ne deviennent des problèmes critiques.

Parmi les bénéfices concrets :

  • Réduction des maintenances non programmées
  • Diminution des arrêts machine
  • Baisse des coûts indirects
  • Meilleur contrôle des performances dans le temps

En configuration multi-pompes, le système répartit la charge de manière intelligente, améliorant la fiabilité globale et réduisant le risque de point de défaillance unique.

Efficacité énergétique + fiabilité = TCO optimisé

L'efficacité IE5 du moteur intégré permet une économie d'énergie significative par rapport aux solutions traditionnelles. Mais la véritable valeur émerge sur le moyen et long terme.

« Nous ne parlons pas seulement de réduction de consommation. Nous parlons de coûts prévisibles, d'une moindre exposition aux imprévus et d'une durée de vie accrue de l'installation. »

En réduisant le stress opérationnel, les anomalies et les interventions extraordinaires, l'hydrovar® X contribue à améliorer le Coût Total de Possession, rendant l'investissement plus durable dans le temps.

Une économie qui se mesure sur tout le cycle de vie

Dans un marché où la fiabilité et la continuité sont décisives, l'économie ne peut se limiter aux kWh. Avec l'hydrovar® X, nous proposons une approche plus globale :

  1. Haute efficacité énergétique
  2. Fonctionnement stable
  3. Moins de maintenance
  4. Meilleure continuité opérationnelle

Parce que la véritable économie — celle qui fait la différence lors d'un investissement — est celle qui se mesure tout au long du cycle de vie de l'installation.

Reinhard Bauer 
Key Account Manager, Industry & Public Utilities
AW, Austria, Lowara – Xylem Water Solutions