It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Spain. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

hydrovar® X en los edificios: Fiabilidad en edificios: continuidad del servicio sin interrupciones

Lidia Carpi, Wholesaler coordinator & Spain Sales Engineer Trade, AW Iberia

Llevo años trabajando en el sector de las bombas y hay algo que siempre se repite: en los edificios, el sistema hidráulico pasa desapercibido hasta que falla. Mientras funciona correctamente, nadie piensa en él. Pero cuando la presión cae o el agua no llega, el problema se vuelve inmediato y visible para todos.

Es exactamente de esta conciencia de donde nace hydrovar® X.

Continuidad ante todo

En el ámbito de las instalaciones de edificios, las necesidades cambian según el contexto, pero la exigencia de fondo es siempre la misma: presión estable, en todo momento, sin requerir atención.

En un bloque de viviendas, el sistema debe gestionar variaciones de carga muy amplias: consumo casi nulo por la noche y picos por la mañana, cuando decenas de apartamentos se activan simultáneamente. En un hotel, el desafío es distinto: la demanda se distribuye a lo largo de todo el día, con picos vinculados a los turnos de limpieza, la restauración y las zonas de SPA. En un edificio de oficinas, en cambio, el perfil de uso es más predecible, pero no por ello menos crítico: una caída de presión en los servicios higiénicos durante las horas laborales es un problema inmediato y visible.

hydrovar® X está diseñado para responder a todos estos escenarios. El control inteligente de la velocidad adapta continuamente el funcionamiento de las bombas a la demanda real del sistema, manteniendo la presión configurada de forma estable, independientemente del número de puntos de consumo activos en cada momento.

El motor IE5: eficiencia sin compromisos

Gracias al control inteligente de la velocidad y a una regulación precisa de la presión, hydrovar® X adapta en tiempo real el funcionamiento de las bombas a la demanda real del sistema. De este modo, mantiene una presión estable tanto en situaciones de máxima demanda como en periodos de bajo consumo, garantizando un funcionamiento fiable y continuo de la instalación. El motor síncrono IE5 integrado ofrece uno de los niveles más altos de eficiencia energética disponibles actualmente, reduciendo el consumo incluso en aplicaciones de uso intensivo y funcionamiento continuo.

En un edificio que funciona los 365 días del año, a menudo las 24 horas del día, incluso una mejora marginal de la eficiencia se traduce en ahorros significativos con el tiempo. Y no se trata solo de energía: un motor IE5 trabaja mejor, se sobrecalienta menos y dura más. El mantenimiento disminuye. La vida útil de la instalación se alarga. Son ventajas concretas y medibles que el gestor del edificio percibe a largo plazo.

El motor síncrono IE5 integrado garantiza uno de los niveles más altos de eficiencia energética disponibles actualmente en el mercado. En instalaciones que funcionan de forma continua, como edificios residenciales, hospitales u hoteles, esta eficiencia se traduce directamente en una reducción sostenida del consumo energético y de los costes de explotación.

Sin puntos únicos de fallo

Un aspecto que siempre subrayo cuando hablo con instaladores y proyectistas es la configuración multibomba en paralelo. hydrovar® X puede gestionar hasta 8 unidades en paralelo, distribuyendo la carga de forma inteligente entre ellas.

¿Qué significa esto en la práctica? Significa que, si una de las unidades del sistema presentara una anomalía, las demás continuarían trabajando automáticamente, manteniendo el servicio hidráulico del edificio sin interrupciones. Para quien gestiona una estructura hotelera con huéspedes, o un edificio residencial con decenas de familias, esto no es opcional: es una garantía fundamental de continuidad del servicio.

Conectividad y control remoto

En los edificios modernos —en particular en el sector terciario avanzado, en hoteles de alto nivel y en edificios públicos sujetos a certificaciones energéticas— el sistema hidráulico no está aislado. Forma parte de un sistema de supervisión más amplio, el sistema de gestión de edificios (BMS), que integra climatización, iluminación, seguridad y consumos energéticos en una única plataforma.

hydrovar® X se integra de forma nativa con Modbus RTU y BACnet MS/TP, los protocolos estándar de los principales BMS del mercado. Esto significa que el responsable técnico del edificio puede monitorizar el caudal, la presión, el estado de las bombas y los consumos energéticos directamente desde la central de supervisión, sin necesidad de acceder físicamente a la sala técnica. Además, la app Xylem X y la pantalla gráfica a color integrada ofrecen un acceso directo e inmediato también para quienes operan sobre el terreno.

En términos prácticos: se anticipan las anomalías, se reducen las visitas de inspección y se recortan los costes operativos.

Una solución completa, lista para usar

hydrovar® X es compatible con sistemas de bombeo multietapa verticales y horizontales, grupos de presión y bombas centrífugas. Cubre las principales necesidades de instalaciones en bloques de viviendas, estructuras hoteleras, edificios públicos y oficinas en una única solución integrada.

La mejor tecnología en los servicios para edificios es aquella que trabaja en silencio. Aquella que pasa desapercibida porque nunca da motivos para llamar la atención. hydrovar® X ha sido diseñado exactamente para eso.

Lidia Carpi
Wholesaler coordinator & Spain Sales Engineer Trade
AW Iberia