It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

hydrovar® X nos edifícios: Fiabilidade que se traduz em continuidade do serviço

Lidia Carpi, Wholesaler coordinator & Spain Sales Engineer Trade, AW Iberia

Trabalho no setor das bombas há anos e uma coisa aprendi: nos edifícios, o sistema hidráulico só existe quando deixa de funcionar. Enquanto tudo corre bem, ninguém pensa nisso. É invisível, silencioso, dado como garantido. Mas no dia em que a pressão cai, ou pior ainda, a água não chega, torna-se subitamente um problema de todos.

É exatamente desta consciência que nasce o hydrovar® X.

Continuidade acima de tudo

No building services, as exigências mudam consoante o contexto — mas o requisito de fundo é sempre o mesmo: pressão estável, em todos os momentos, sem exigir atenção.

Num condomínio residencial, o sistema deve gerir variações de carga muito amplas: consumo quase nulo de noite, picos de manhã quando dezenas de apartamentos se ativam simultaneamente. Num hotel, o desafio é diferente — a procura é distribuída durante todo o dia, com picos ligados aos turnos de limpeza, à restauração, às SPA. Num edifício de escritórios, por outro lado, o perfil de utilização é mais previsível, mas não por isso menos crítico: uma queda de pressão nas instalações sanitárias durante as horas de trabalho é um problema imediato e visível.

O hydrovar® X é projetado para responder a todos estes cenários. O controlo inteligente da velocidade adapta continuamente as prestações à procura real, mantendo a pressão definida constante, independentemente de quantas saídas estejam ativas naquele momento.

O motor IE5: eficiência sem compromissos

O hydrovar® X, graças ao controlo inteligente da velocidade e à regulação precisa da pressão, mantém prestações constantes mesmo com a variação da procura — tanto nas horas de ponta como nos momentos de baixo consumo. O motor síncrono IE5 integrado garante o nível máximo de eficiência energética disponível hoje no mercado, reduzindo os consumos mesmo nos ciclos de utilização mais intensos.

Num edifício que funciona 365 dias por ano, frequentemente 24 horas por dia, mesmo uma melhoria marginal da eficiência traduz-se em poupanças significativas ao longo do tempo. E não se trata apenas de energia: um motor IE5 trabalha melhor, aquece menos, dura mais. A manutenção diminui. A vida útil da instalação prolonga-se. São vantagens concretas, mensuráveis, que o gestor do edifício percebe com o tempo.

Sem ponto único de falha

Um aspeto que sublinho sempre quando falo com instaladores e projetistas é a configuração multibomba. O hydrovar® X pode gerir até 8 unidades em paralelo, distribuindo a carga de forma inteligente entre elas.

O que significa isto na prática? Significa que, se uma das unidades do sistema apresentar uma anomalia, as outras continuam a trabalhar. O serviço hídrico do edifício não é interrompido. Para quem gere uma estrutura hoteleira com hóspedes, ou um condomínio com dezenas de famílias, isto não é um opcional: é uma garantia fundamental.

Conetividade e controlo remoto

Nos edifícios modernos — em particular no setor terciário avançado, nas unidades hoteleiras de nível e nos edifícios públicos sujeitos a certificações energéticas — o sistema hidráulico não é uma ilha. Faz parte de um sistema de supervisão mais amplo, o Building Management System (BMS), que integra climatização, iluminação, segurança e consumos energéticos numa única plataforma.

O hydrovar® X integra-se nativamente com Modbus RTU e BACnet MS/TP, os protocolos padrão dos principais BMS presentes no mercado. Isto significa que o responsável técnico do edifício pode monitorizar o caudal, a pressão, o estado das bombas e os consumos energéticos diretamente da central de supervisão, sem aceder fisicamente ao local técnico. A app Xylem X e o visor gráfico a cores integrado oferecem ainda um acesso direto e imediato também para quem opera no terreno.

Em termos práticos: antecipam-se as anomalias, reduzem-se as visitas ao local, eliminam-se custos operacionais.

Uma solução completa, pronta a usar

O hydrovar® X é compatível com sistemas de bombagem multiestágio verticais e horizontais, grupos de pressão (booster) e bombas centrífugas. Cobre as principais necessidades de instalação de condomínios, estruturas hoteleiras, edifícios públicos e escritórios numa única solução integrada.

A melhor tecnologia nos serviços aos edifícios é aquela que trabalha em silêncio. Aquela que ninguém nota, porque nunca dá motivos para ser notada. O hydrovar® X foi projetado exatamente para isso.

Lidia Carpi
Wholesaler coordinator & Spain Sales Engineer Trade
AW Iberia