It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Durée de vie prolongée, pannes réduites : l’atout d’hydrovar® X pour les OEM

de Michael Somma, Factory Application Engineer, OEM

Les OEM opèrent dans un contexte de plus en plus complexe et compétitif : ils doivent garantir des installations fiables, efficaces et faciles à gérer, en répondant aux demandes de continuité opérationnelle, de réduction des coûts de maintenance et d'optimisation énergétique. Chaque arrêt machine n'est pas seulement un problème technique, mais génère des impacts économiques, des retards dans les livraisons et des risques pour la réputation des clients. De plus, la complexité croissante des systèmes et les attentes en matière de durabilité imposent des solutions qui combinent des performances élevées avec une gestion intelligente des ressources.

Dans ce scénario, hydrovar® X de Xylem représente une réponse concrète : une solution intégrée qui combine un moteur IE5 à réluctance assistée et un variateur dans un unique système compact, conçu pour soutenir les OEM afin qu’ils répondent aux défis quotidiens, en améliorant les performances, en protégeant les composants et en réduisant au minimum les risques d'arrêt de l'installation.

Gestion intelligente de la vitesse et protection contre les pannes : moins de maintenance, plus de fiabilité

L'un des aspects les plus immédiats d'hydrovar® X est la gestion intelligente de la vitesse. La pompe ne travaille plus constamment au régime maximum, mais module sa propre opérativité en fonction de la demande réelle de l'installation. Cette approche réduit les vibrations et le stress mécanique, diminue l'usure des roulements et des garnitures mécaniques, prolonge la durée de vie utile de la pompe et limite la nécessité d'interventions de maintenance extraordinaire. Dans les modèles verticaux multicellulaires e-SV, hydrovar® X renforce la robustesse de conception grâce à des composants durables, tels que des garnitures mécaniques équilibrées et des matériaux anti-usure haute performance. Cette conception garantit une fiabilité optimale, même dans les conditions d’exploitation les plus exigeantes.

hydrovar® X travaille également « dans les coulisses » pour protéger le système d'éventuelles anomalies électriques. Les surcharges, pics de tension, surchauffes ou pertes de phase sont détectés et gérés automatiquement, sauvegardant le moteur et la pompe. Le diagnostic intégré, clair et détaillé, fournit des codes d'erreur spécifiques qui permettent des interventions rapides et ciblées, réduisant au minimum les temps d'arrêt et garantissant la continuité opérationnelle.

Un avantage supplémentaire est la capacité prédictive offerte par la connectivité avec Xylem Vue Secure Connect, la plateforme IoT de Xylem. Grâce à cette technologie, il est possible d'analyser les données historiques et les tendances de fonctionnement, de recevoir des alertes préventives et de planifier des interventions de maintenance de manière proactive. De cette façon, la gestion de l'installation passe d'une approche réactive à une approche préventive, augmentant la fiabilité globale du système et soutenant les OEM dans la garantie de niveaux de service plus élevés pour leurs propres clients.

Efficacité énergétique et gestion multipompe : performances optimales pour les systèmes OEM complexes

Du point de vue des performances, hydrovar® X combine moteur IE5 et drive avec efficacité IES2, assurant une pression stable, une adaptation immédiate aux variations de charge et une gestion multipompe jusqu'à huit unités dans des configurations complexes. Cela rend la solution idéale pour les applications modernes et les systèmes articulés, où la précision, la continuité et l'optimisation énergétique sont des exigences fondamentales. En réglant la vitesse en fonction de la demande réelle, la pompe ne consomme que l'énergie nécessaire, réduisant les coûts opérationnels et l'impact environnemental, et garantissant un retour sur investissement rapide.

En définitive, hydrovar® X n'est pas simplement un variateur, mais une nouvelle approche de la gestion de la pompe : plus d'efficacité, une plus grande protection et une continuité opérationnelle. Pour les OEM qui souhaitent intégrer dans leurs propres systèmes des solutions fiables, modernes et compétitives, hydrovar® X représente aujourd'hui l'une des options les plus évoluées de la gamme Lowara, capable de répondre aux exigences des systèmes complexes et des applications les plus avancées.