It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Dominican Republic. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Aguas residuales civiles: cómo elegir entre bombas sumergibles y trituradoras

Caudal, tipo de fluido y altura manométrica como criterios de selección

En la gestión de aguas residuales civiles, la elección de la tecnología de bombeo nunca es neutra. Un dimensionamiento aproximado o una selección no adecuada a la aplicación se traduce en atascos, intervenciones repetidas en garantía, insatisfacción del cliente final y una rentabilidad comprometida para instaladores y distribuidores.

Por ello, en el diseño o la rehabilitación de instalaciones de drenaje en el ámbito residencial, restauración y pequeña industria, es fundamental distinguir correctamente entre bombas sumergibles tradicionales y bombas con sistema triturador. Una distinción que Lowara apoya con una gama diseñada para responder a cada escenario de aplicación.

Los tres parámetros clave de selección

1. Caudal requerido (Q)

El caudal determina el dimensionamiento hidráulico de la bomba y debe calcularse teniendo en cuenta el número de usuarios, la simultaneidad de uso y los posibles picos de descarga. En contextos comunitarios o con varias líneas convergentes, la continuidad de servicio es prioritaria: las bombas sumergibles Lowara, de la serie DN, equipadas con impulsor abierto revestido de goma antiabrasiva, son adecuadas para aplicaciones de drenaje de aguas limpias o ligeramente sucias, con presencia limitada de sólidos en suspensión.

2. Tipo de fluido

La naturaleza del fluido es el principal factor de decisión. Para aguas residuales domésticas estándar, las bombas sumergibles Lowara DOMO, en sus versiones adecuadas a cada aplicación específica, ofrecen un paso libre apropiado y facilidad de mantenimiento; por su parte, la serie Lowara DN, por su parte, está indicada para el drenaje de aguas limpias o ligeramente sucias. Cuando el fluido contiene fibras, papel, materiales filamentosos o existe un riesgo real de cuerpos extraños —como en restaurantes, locales públicos y pequeños talleres— la elección correcta es la serie DOMO GRI con triturador integrado, capaz de triturar los sólidos y evitar bloqueos incluso en tuberías de pequeño diámetro.

Las bombas con triturador no es una solución universal: es una elección técnica específica, que debe adoptarse cuando el riesgo de atasco es elevado o cuando la instalación presenta restricciones dimensionales estrictas.

3. Altura de impulsión (H)

La altura manométrica total, es decir, la altura geodésica más las pérdidas de carga, influye directamente en la selección de la curva de la bomba. En presencia de alturas de impulsión elevadas o descargas por debajo del nivel del alcantarillado, es imprescindible verificar el punto de funcionamiento real. En los sistemas con triturador Lowara DOMO GRI, la posibilidad de trabajar con tuberías de pequeño diámetro simplifica considerablemente la instalación; especialmente en proyectos de rehabilitación o en locales subterráneos, reduciendo los tiempos de ejecución y los costes auxiliares.

Casos de aplicación y soluciones Lowara

Comunidades de vecinos

Aguas residuales principalmente domésticas, alta continuidad de servicio y necesidad de fiabilidad a largo plazo. La solución de referencia es la familia Lowara DOMO, en las versiones adecuadas al tipo de agua residual; por su parte, la serie Lowara DN, por su parte, está indicada para aplicaciones de drenaje de aguas limpias o ligeramente sucias, con la ventaja adicional de un mantenimiento simplificado.

Restaurantes y locales públicos

Mayor presencia de fibras y materiales no disueltos, riesgo de usos inadecuados e instalaciones compactas o con limitaciones estructurales. En estos casos, la serie Lowara DOMO GRI —versión de la familia DOMO con triturador integrado— es la solución técnica más eficaz cuando es necesario triturar sólidos y conducir el agua residual a través de tuberías de pequeño diámetro, reduciendo significativamente las intervenciones de asistencia posteriores a la instalación.

Pequeñas industrias y talleres

Se caracterizan por aguas residuales variables, con posible presencia de partículas sólidas más consistentes y una mayor exigencia de robustez mecánica. En estos contextos, las Lowara DN o DL con impulsor vortex o monocanal ofrecen la flexibilidad necesaria: el impulsor vortex reduce el riesgo de atasco, mientras que el monocanal gestiona sólidos de mayor tamaño. La elección final depende siempre del análisis del proceso productivo.

Aguas limpias o depuradas

Para instalaciones domésticas o comerciales con aguas sin sólidos relevantes — aguas pluviales o aguas de proceso poco cargadas— la serie DOC representa una solución compacta y fiable, con materiales adecuados y dimensiones reducidas.

Valor para instaladores y distribuidores

Elegir correctamente entre bombas sumergible y bombas con triturador significa reducir intervenciones posteriores a la instalación, aumentar la fiabilidad percibida por el cliente final y optimizar los tiempos de instalación. También implica una gestión de almacén más eficiente, con una gama coherente y curvas de rendimiento claras.

Lowara apoya a instaladores y distribuidores con documentación técnica detallada, herramientas de selección y continuidad de suministro — incluidos recambios originales. El objetivo es transformar cada solicitud genérica en una propuesta técnica bien fundamentada, con beneficios medibles en eficiencia, fiabilidad y rentabilidad.

En el drenaje civil, la diferencia entre una instalación que funciona y una que genera problemas se decide casi siempre en la fase de selección. Elegir el producto adecuado hoy es una ventaja competitiva real — tanto para el proyecto como para el negocio.

Fabio Zanin
Business Developer, AW Trade, Italia & Iberia