It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Reflui civili: come scegliere tra pompe sommergibili e trituratori

Portata, tipologia di refluo e prevalenza come criteri di selezione

Nella gestione dei reflui civili, la scelta della tecnologia di pompaggio non è mai neutra. Un dimensionamento approssimativo o una selezione non coerente con l'applicazione si traduce in intasamenti, interventi ripetuti in garanzia, insoddisfazione del cliente finale e marginalità compromessa per installatore e rivenditore.

Per questo, nella progettazione o nel retrofit di impianti di drenaggio in ambito civile, ristorazione e piccola industria, è fondamentale distinguere correttamente tra pompe sommergibili tradizionali e pompe con sistema trituratore. Una distinzione che Lowara supporta con una gamma progettata per rispondere a ogni scenario applicativo.

I tre parametri chiave di scelta

1. Portata richiesta (Q)

La portata determina il dimensionamento idraulico della pompa e deve essere calcolata considerando il numero di utenze servite, la contemporaneità d'uso e gli eventuali picchi di scarico. In contesti condominiali o in presenza di più linee confluenti, la continuità di servizio è prioritaria: Le pompe sommergibili Lowara serie DN, con girante aperta rivestita in gomma antiabrasione, sono indicate per applicazioni di drenaggio con acque chiare o leggermente sporche e presenza limitata di solidi sospesi.

2. Tipologia di refluo

La natura del fluido è il fattore discriminante principale. Per reflui domestici standard, le sommergibili Lowara DOMO, nelle versioni idonee all’applicazione, offrono passaggio libero adeguato e facilità di manutenzione; la serie DN è invece indicata per drenaggio di acque chiare o leggermente sporche.. Quando invece il refluo contiene fibre, carta, materiali filamentosi o vi è rischio concreto di corpi estranei — come accade in ristoranti, locali pubblici e piccoli laboratori — la scelta corretta ricade sulla serie DOMO GRI con trituratore integrato, capace di sminuzzare i solidi e prevenire blocchi anche su tubazioni di piccolo diametro.

Il trituratore non è una soluzione universale: è una scelta tecnica mirata, da adottare quando il rischio di intasamento è elevato o quando l'impianto presenta vincoli dimensionali stringenti.

3. Altezza di mandata (H)

La prevalenza totale, ovvero la prevalenza geodetica più le perdite di carico, incide direttamente sulla selezione della curva pompa. In presenza di alte colonne montanti o scarichi sotto quota fognaria, è indispensabile verificare il punto di lavoro reale. Nei sistemi con trituratore Lowara DOMO GRI, la possibilità di lavorare su tubazioni di diametro ridotto semplifica notevolmente l’installazione in ristrutturazioni o locali interrati, riducendo i tempi di posa e i costi accessori.

Casi applicativi e soluzioni Lowara

Condomini

Refluo prevalentemente domestico, elevata continuità di esercizio, necessità di affidabilità nel lungo periodo. La soluzione di riferimento è la famiglia DOMO, nelle versioni idonee al tipo di refluo; la serie DN è invece indicata per applicazioni di drenaggio con acque chiare o leggermente sporche, con il vantaggio di una manutenzione semplificata.

Ristoranti e locali pubblici

Maggiore presenza di fibre e materiali non disciolti, rischio di utilizzi impropri, impianti spesso compatti o con vincoli strutturali. Qui la serie DOMO GRI, versione della famiglia DOMO con trituratore integrato, è la risposta tecnica più efficace quando è necessario sminuzzare i solidi e convogliare il refluo in tubazioni di piccolo diametro e riduce drasticamente le chiamate di assistenza post-installazione.

Piccole industrie e laboratori artigianali

Reflui variabili, possibile presenza di particelle solide più consistenti, esigenza di robustezza meccanica. In questi contesti, Lowara DN o DL con girante vortex o monocanale offrono la flessibilità necessaria: la girante vortex limita il rischio di intasamento, quella monocanale gestisce solidi di dimensioni maggiori. La scelta definitiva dipende sempre dall'analisi del processo produttivo.

Scarichi di acque chiare o depurate

Per impianti domestici o commerciali con reflui privi di solidi rilevanti — acque meteoriche, acque di processo leggere — la serie DOC rappresenta la soluzione compatta e affidabile, con materiali adeguati e ingombri contenuti.

Il valore per installatore e rivenditore

Scegliere correttamente tra sommergibile e trituratore significa, in concreto, ridurre le chiamate post-installazione, aumentare l'affidabilità percepita dal cliente finale e ottimizzare i tempi di posa. Significa anche gestire il magazzino con più efficienza, contando su una gamma coerente e su curve prestazionali chiare.

Lowara supporta installatori e rivenditori con documentazione tecnica dettagliata, strumenti di selezione e continuità di fornitura — inclusi ricambi originali. L'obiettivo è trasformare ogni richiesta generica in una proposta tecnica motivata, con benefici misurabili in termini di efficienza, affidabilità e marginalità.

Nel drenaggio civile, la differenza tra un impianto che funziona e uno che crea problemi si gioca quasi sempre nella fase di selezione. Scegliere il prodotto giusto oggi è una leva competitiva concreta — per il progetto e per il business.

Fabio Zanin Business Developer, AW Trade, Italia & Iberia