It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Basta de perseguir averías: el mantenimiento programado marca la diferencia

Un enfoque estructurado del mantenimiento permite reducir costes ocultos, prevenir paradas de planta y mejorar la continuidad operativa a largo plazo.

En mi trabajo, sigo observando con frecuencia que el mantenimiento de las bombas todavía se gestiona con una lógica reactiva: se interviene únicamente cuando se produce una avería. Es un enfoque comprensible, especialmente en entornos operativos muy dinámicos, pero que con el tiempo acaba generando consecuencias recurrentes: costes no previstos, dificultades organizativas y, sobre todo, interrupciones del servicio que podrían haberse evitado.

Sin embargo, en los últimos años estoy viendo cada vez con más claridad un cambio de enfoque: la transición hacia un mantenimiento programado, más estructurado y consciente. No se trata simplemente de “realizar el mantenimiento antes”, sino de implantar un método que permita gestionar las instalaciones de forma más previsible y sostenible.

Del modelo reactivo al proactivo

En el modelo tradicional, el mantenimiento suele estar condicionado por la urgencia. Una avería inicia una cadena de acontecimientos que incluye la parada de la instalación, una intervención técnica no planificada y la búsqueda urgente de repuestos. El resultado es una situación difícil de controlar, tanto en términos de costes como de continuidad operativa.

El enfoque proactivo cambia completamente esta lógica. Las intervenciones se planifican con antelación, se coordinan y integran en los ciclos operativos. Esto permite transformar un imprevisto en una actividad gestionada, reduciendo el impacto sobre el servicio y mejorando la previsibilidad global.

Los diferentes niveles de mantenimiento

No todas las estrategias de mantenimiento tienen el mismo impacto. El mantenimiento correctivo representa el nivel más básico: se interviene únicamente después de la avería. En determinadas situaciones es inevitable, pero no puede constituir la base de una gestión eficiente.

Un avance importante es el mantenimiento preventivo, que contempla intervenciones programadas a intervalos regulares. En mi experiencia, suele ser el punto de equilibrio más eficaz entre complejidad de gestión y beneficios obtenidos.

Existe también el mantenimiento predictivo, basado en la monitorización de las condiciones reales de funcionamiento. Es el enfoque más avanzado, aunque requiere herramientas e inversiones más estructuradas.

Para muchas aplicaciones, el mantenimiento preventivo sigue siendo hoy la solución más práctica y de aplicación inmediata.

Frecuencias y criterios de intervención

Definir la frecuencia de las intervenciones nunca es una actividad completamente estandarizada. Depende de factores como las horas de funcionamiento, el tipo de aplicación, el entorno operativo y la antigüedad de la instalación.

En general, las aplicaciones más críticas requieren un mayor nivel de atención, con controles más frecuentes y verificaciones más exhaustivas. Las aplicaciones estándar o menos continuas pueden, en cambio, pueden seguir ciclos más amplios sin comprometer la fiabilidad del sistema.

Más allá de la frecuencia concreta, la parte más importante es la coherencia del modelo: disponer de una lógica clara y replicable en todo el parque instalado.

El valor de la estandarización operativa

Uno de los aspectos que considero más relevantes es la estandarización de las actividades de mantenimiento. Disponer de checklists claros permite reducir la variabilidad de las intervenciones y aumentar la calidad de los controles.

Incluso tareas sencillas, como la inspección visual o el control de vibraciones y temperaturas, son más eficaces cuando se realizan de forma sistemática.

Del mismo modo, los controles instrumentales proporcionan información objetiva sobre el estado de la bomba y permiten detectar señales de degradación antes de que se conviertan en averías.

Conclusión

En conjunto, el mantenimiento programado representa una evolución natural en la gestión de las instalaciones de bombeo. No se trata solo de una cuestión técnica, sino de un cambio de enfoque que influye directamente en la fiabilidad, los costes y la continuidad operativa.

En mi trabajo diario veo claramente cómo las organizaciones que adoptan este modelo consiguen gestionar las instalaciones de forma más estable, reduciendo los imprevistos y aumentando el control global del sistema.

Jordi Domingo - AW Iberia Warranty & Aftermarket Manager