It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Service cinq étoiles

Rendre la maintenance gérable grâce à une surveillance basée sur les données et dirigée par des experts. Les plans de maintenance préventive connectés Flygt du Xylem offrent une garantie étendue à 5 ans. Quand cela vaut la peine d'en être sûr, choisissez Xylem.

Flygt PMA Five Star Service Campaign-Top-banner 2

Cinq ans de certitude

Le transport des eaux usées doit s'adapter à un monde en évolution. Les conditions météorologiques imprévisibles et la croissance démographique sont là pour rester. Les plans de maintenance préventive Flygt du Xylem ont évolué pour vous aider à garder une longueur d'avance. Choisissez l’un de nos forfaits connectés et basés sur les données avec surveillance à distance dirigée par des experts et obtenez une certitude face au changement.

Votre engagement de cinq ans en matière de maintenance préventive, soutenu par une garantie produit de cinq ans, vous permet de contrôler les performances de vos pompes. Ensemble, nous pouvons relever les défis d’aujourd’hui et de demain avec une réduction des incidents, des coûts prévisibles et de meilleures décisions tout au long du cycle de vie. 

Vous pouvez ainsi aborder l'avenir en toute confiance.

"Avec une garantie de 5 ans basée sur les solutions de surveillance à distance et la plateforme de cybersécurité du Xylem, vos pompes à eaux usées sont entre de bonnes mains. Vous obtenez une solution complète avec un partenaire de confiance qui a toujours été là pour vous soutenir."
Matheus Ruzzon, responsable de l'excellence du service, Xylem

Une flexibilité adaptée aux besoins de votre système 

Toutes les stations de pompage sont différentes, mais elles ont en commun la nécessité d’assurer le bon fonctionnement d’un système.

Nos programmes de maintenance préventive sont conçus pour répondre à vos ambitions, où que vous soyez dans votre parcours numérique : ils exploitent la puissance de la connectivité de vos systèmes avec des outils numériques et une supervision proactive.

Choisissez la meilleure solution pour ajouter de la valeur à votre système.

Découvrez nos offres

  •  Xylem Avensor at Pumping Station photoshoot at customer's sites in Ixonia and Sun Prairie - as part of launch material 2025

    Connected Insights

    Visibilité complète des actifs d’eaux usées à distance. Supervision des alarmes 24h/24 et 7j/7, deux rapports annuels d’état des actifs et un rapport d’analyse des tendances des données.

  • Pumping Station photoshoot at customer sites in Sun Prairie, WI, USA; wastewater treatment plant; Flygt N-technology pump; N-pump: 3301.095 wastewater pump

    Connected PMA

    Visibilité renforcée des équipements des stations d’eaux usées. Supervision des alarmes 24h/24 et 7/7, rapport annuel d’état des actifs et inspection complète des pompes sur site.

  • Pumping Station photoshoot at customer sites in Sun Prairie, WI, USA; wastewater treatment plant; Flygt N-technology pump; N-pump: 3301.095 wastewater pump

    Connected PMA Pro

    Visibilité et supervision avancées des équipements pour les stations à fort volume. Supervision des alarmes 24h/24 et 7j/7, rapport annuel d’état des actifs, inspection complète des pompes sur site et rapport d’analyse des tendances des données.

Débloquez cinq ans de garantie en choisissant un contrat de 5 ans

Lorsque vous achetez une nouvelle pompe et choisissez un plan de maintenance préventive de 5 ans, vous bénéficiez d'une garantie de 5 ans pour une tranquillité d'esprit totale. Votre extension de garantie est applicable aux nouvelles pompes Flygt (3085 - 3800). Il s'agit notamment des pompes Flygt N-Technology et des pompes à turbine Flygt Channel.

  • Flygt PMA Five Star Service Campaign-Followup-N-Pump

  • Flygt PMA Five Star Service Campaign-Followup-Channel-Impeller-Pump

FAQ

Flygt propose des plans de maintenance préventive connectés avec un équipement de télémétrie inclus pour une surveillance à distance continue et des conseils dirigés par des experts pour mieux prévoir et planifier la maintenance et les budgets. Vous pouvez choisir entre trois forfaits différents : Connected Insights, Connected PMA et Connected PMA Pro 

Flygt les plans de maintenance préventive connectés sont activés via Xylem Vue Secure Connect. Xylem Vue Secure Connect est certifié selon la norme CEI 62443-4-1, une norme spécialisée dans la sécurité des systèmes d'automatisation et de contrôle industriels. Cette certification démontre notre engagement à relever les défis de cybersécurité dans les environnements industriels, en garantissant une protection robuste des infrastructures critiques. Ces certifications nous aident, nous et nos clients, à rester conformes aux réglementations actuelles et émergentes. 

Nos plans de maintenance préventive connectés sont applicables à tous les types et tailles de pompes à eaux usées. 

Quel est le plan qui vous convient ?

Trouvons la solution qui correspond le mieux à vos besoins et vous aide à garder une longueur d'avance grâce à une prévention connectée. maintenance.

Quel est le plan qui vous convient ?

*  Required Field