It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Lösungen zur Regenwasserbehandlung

Zurück zur Regenwasser-Startseite
Water stream flowing out the underground tunnel into the Lybid river in Kyiv.

Kraftwerke, Bergbaustandorte und andere große Anlagen oder Betriebe müssen häufig das auf ihrem Gelände anfallende Niederschlagswasser behandeln. Industriestandorte können Abflüsse erzeugen, die verschiedene Arten von Schadstoffen enthalten – von Arsen aus dem Abfluss von Kohlehalden bis hin zu Quecksilber, Selen, Metallen und anderen Schadstoffen aus einer Vielzahl von Prozessen –, die vor der Einleitung auf den vorgeschriebenen Grenzwert behandelt werden müssen. 

Xylem verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Wasser- und Abwasseraufbereitung, einschließlich der Behandlung von Niederschlagswasser. Die Chemie des Wassers bestimmt die Art der eingesetzten Behandlung. Unsere Lösungen können jedoch Medien wie Klärung, Aktivkohle (GAC), Harz, Membranverfahren, biologische Behandlung und andere Lösungen umfassen, die die Behandlungsziele erfüllen. 

Xylem bietet auch Notfall- und mobile Lösungen an, wenn eine sofortige Wasseraufbereitung erforderlich ist. Wir können geeignete Pump- und Wassertransportlösungen bereitstellen, um Wasser von Personen oder Bereichen fernzuhalten, in denen die Sicherheit gefährdet sein könnte. 

Diese temporären Systeme können auch proaktiv vor saisonalen Witterungsschwankungen in Betrieb genommen werden, um die Einhaltung der Ablaufgrenzwerte und eine allgemeine Betriebskontinuität zu gewährleisten. Unsere Wasseraufbereitungsdienstleistungen können auch mit Rohrleitungswartung, Wartungsverträgen und anderen geplanten Dienstleistungen kombiniert werden. 

Xylem bietet maßgeschneiderte Optionen, die durch ein umfangreiches Servicenetzwerk unterstützt werden. Echtzeit-Daten, Überwachungs- und Prognosefunktionen steigern die Leistung zusätzlich, indem sie eine proaktivere betriebliche Entscheidungsfindung bei sich ändernden Wetter- und Strömungsbedingungen unterstützen. Das Ergebnis ist eine verbesserte Systemtransparenz, eine effizientere Nutzung der Infrastruktur sowie eine höhere Einsatzbereitschaft sowohl für den regulären Betrieb als auch für Sturmereignisse.

Häufig gestellte Fragen

Regenwasserbehandlungslösungen entfernen Schadstoffe wie Sedimente, Öle, Schwermetalle, Nährstoffe und andere Verunreinigungen, bevor das Abwasser in natürliche Gewässer eingeleitet wird. Dies trägt zum Schutz aquatischer Ökosysteme bei und unterstützt die Einhaltung von Umweltvorschriften.

Die Behandlungsanforderungen hängen vom Schadstoffprofil des einzuleitenden Regenwassers ab. Gängige Behandlungsansätze umfassen UV-Desinfektion zur Inaktivierung von Krankheitserregern bei Mischwasserüberläufen, spezielle Adsorptionsmedien – darunter Organoclay und Aktivkohle – zur Entfernung von Kohlenwasserstoffen und Schwermetallen aus industriellem Regenwasser sowie physikalische Filtration zur Reduzierung von Schwebstoffen und Trübung. Modulare und behälterbasierte Behandlungskonfigurationen bieten flexible Einsatzmöglichkeiten, die schnell mobilisiert werden können, wie eine Raffinerie in Südkalifornien zeigt, die Verstöße gegen die NPDES-Einleitungsgenehmigung für Regenwasser innerhalb von fünf Tagen mithilfe eines behälterbasierten Behandlungssystems von Xylem behob.

Mehr Informationen anfordern

Wenden Sie sich an Xylem, um weitere Informationen zu verfügbaren Lösungen zu erhalten.