It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Menos ruido, más confort: la evolución inteligente de las instalaciones hidráulicas

Marco Dola, Product Manager, Booster Sets and HVAC Pumps, AW, Xylem

En un hotel, un edificio residencial o un edificio moderno de oficinas, el confort percibido por huéspedes, residentes y empleados depende de muchos factores: calidad del aire, temperatura e iluminación natural. Sin embargo, existe un elemento que a menudo se subestima durante la fase de diseño y que puede influir significativamente en la experiencia dentro de los edificios: el ruido generado por las instalaciones hidráulicas.

Los sistemas de presurización, los circuitos HVAC y los sistemas de elevación son hoy componentes esenciales de cualquier edificio moderno. Cuando no funcionan en condiciones óptimas, pueden convertirse en una fuente importante de vibraciones y ruido en entornos residenciales y profesionales. En España, el Código Técnico de la Edificación (CTE), a través del Documento Básico DB-HR Protección frente al Ruido, establece requisitos destinados a limitar las molestias derivadas del ruido y las vibraciones de las instalaciones propias del edificio, poniendo de relieve la importancia del confort acústico en los espacios habitados.

Por qué se generan ruido y vibraciones en las instalaciones hidráulicas

El ruido y las vibraciones rara vez dependen de una sola causa. En la mayoría de los casos, son el resultado de condiciones operativas que pueden someter la instalación a estrés y comprometer su funcionamiento regular. Uno de los casos más frecuentes es el de instalaciones dimensionadas para cubrir picos máximos de demanda que solo se producen en momentos limitados del día. En estas condiciones, las bombas trabajan lejos de su punto de máximo rendimiento, favoreciendo fenómenos como turbulencias, cavitación y desgaste prematuro de los componentes.

Otro elemento crítico está representado por los continuos arranques y paradas típicos de los sistemas de velocidad fija. Las variaciones bruscas de presión pueden provocar el llamado golpe de ariete, percibido en forma de impactos, vibraciones y ruidos a lo largo de la red de distribución. Con el tiempo, estas exigencias mecánicas también pueden comprometer la fiabilidad general de la instalación. Además, las vibraciones tienden a propagarse a través de las tuberías y los puntos de fijación hasta los espacios ocupados, afectando al confort percibido incluso lejos de la sala técnica.

En edificios residenciales, hoteles y oficinas, donde las salas de bombeo suelen ubicarse cerca de habitaciones, apartamentos o áreas comunes, incluso unos pocos decibelios pueden marcar la diferencia entre un entorno confortable y una situación de incomodidad. Las guías sobre confort acústico en oficinas indican niveles de referencia entre 35 y 55 dB según el uso del espacio, valores que una instalación mal gestionada puede superar fácilmente.

Por qué el control inteligente marca la diferencia

La reducción del ruido y las vibraciones no depende únicamente del diseño mecánico de la instalación, sino también de cómo esta se gestiona. Un control inteligente de la velocidad permite que la bomba se adapte continuamente a la demanda real del edificio, favoreciendo:

  • un funcionamiento más regular con menores variaciones de presión;
  • una reducción de golpes de ariete y vibraciones;
  • condiciones de funcionamiento más cercanas al punto de máxima eficiencia;
  • beneficios concretos en términos de fiabilidad y mantenimiento.

hydrovar® X: inteligencia integrada en las soluciones de bombeo Lowara

En las soluciones de bombeo Lowara, la regulación de velocidad representa mucho más que una herramienta para mejorar la eficiencia energética. Gracias a la tecnología hydrovar® X, la bomba adapta continuamente sus prestaciones a las necesidades reales del edificio, limitando las variaciones de funcionamiento que pueden traducirse en ruido, vibraciones y esfuerzos sobre las tuberías.

La ventaja es especialmente evidente en aplicaciones como hoteles, edificios residenciales, oficinas y centros sanitarios, donde los sistemas hidráulicos se encuentran cerca de espacios ocupados. Una presión más estable contribuye a un funcionamiento más fluido de la instalación y reduce aquellos fenómenos que pueden propagarse a través de tuberías y estructuras del edificio.

También desde el punto de vista operativo, un funcionamiento más regular ayuda a limitar el desgaste de los componentes y a mejorar la continuidad de servicio a lo largo del tiempo. Además, la integración con sistemas de Building Management permite supervisar constantemente el rendimiento de la instalación e identificar posibles anomalías antes de que afecten al funcionamiento.

“Cuando se habla de confort acústico en los edificios, se piensa inmediatamente en paredes, materiales y aislamiento. Sin embargo, el comportamiento de la instalación hidráulica también puede tener un impacto importante en la calidad de los espacios interiores. Una bomba que se adapta continuamente a la demanda efectiva del edificio trabaja de forma más estable y contribuye a reducir aquellos fenómenos que suelen ser el origen de ruido y vibraciones. Precisamente este es el enfoque adoptado en las soluciones Lowara equipadas con tecnología hydrovar® X, cada vez más solicitadas en proyectos de hoteles, edificios residenciales y oficinas, donde confort, eficiencia energética y fiabilidad están estrechamente conectados.”
Marco Dola, Product Manager, Booster Sets and HVAC Pumps, AW, Xylem

Tanto en nuevas instalaciones como en proyectos de rehabilitación, las soluciones Lowara equipadas con tecnología hydrovar® X contribuyen por tanto a mejorar el bienestar de los ocupantes, combinando eficiencia energética con un funcionamiento más silencioso, estable y controlado.

El confort acústico es un requisito de diseño, no un detalle

En el diseño de edificios modernos, eficiencia energética, fiabilidad y confort acústico son hoy aspectos cada vez más interconectados. Tener en cuenta estos elementos desde las primeras fases de desarrollo de la instalación permite prevenir problemas difíciles y costosos de corregir cuando el edificio ya está terminado. En este contexto, las soluciones Lowara con tecnología hydrovar® X representan una herramienta concreta para combinar el rendimiento de la instalación con el bienestar de los ocupantes.

¿Quieres saber más sobre cómo hydrovar® X puede integrarse en tu proyecto? Contacta con el equipo técnico de Lowara para una evaluación personalizada de tu instalación.