Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Moins de bruit, plus de confort : l’évolution intelligente des installations hydrauliques

Marco Dola, Product Manager, Booster Sets and HVAC Pumps, AW, Xylem

Dans un hôtel, un immeuble résidentiel ou un bâtiment de bureaux moderne, le confort perçu par les clients, les résidents et les employés dépend de nombreux facteurs : qualité de l’air, température ou encore lumière naturelle. Pourtant, un élément souvent sous-estimé lors de la phase de conception peut avoir un impact significatif sur l’expérience au sein des bâtiments : le bruit généré par les installations hydrauliques.

Les systèmes de surpression, les circuits CVC (chauffage, ventilation et climatisation) et les installations de relevage sont aujourd’hui présents dans tout bâtiment moderne. Lorsqu’ils ne fonctionnent pas dans des conditions optimales, ils peuvent devenir une source importante de vibrations et de nuisances sonores dans les espaces résidentiels et professionnels. À tel point que la réglementation italienne relative aux exigences acoustiques passives des bâtiments encadre spécifiquement le bruit produit par les installations hydrauliques et thermosanitaires.

Pourquoi le bruit et les vibrations se produisent dans les installations hydrauliques

Le bruit et les vibrations sont rarement liés à une seule cause. Dans la plupart des cas, ils résultent de conditions de fonctionnement qui mettent l’installation sous contrainte et compromettent sa régularité de fonctionnement. L’un des cas les plus fréquents concerne les installations dimensionnées pour couvrir des pics de demande qui ne surviennent que pendant de courtes périodes de la journée. Dans ces conditions, les pompes fonctionnent loin de leur point de rendement optimal, favorisant des phénomènes tels que les turbulences, la cavitation et l’usure prématurée des composants.

Un autre élément critique réside dans les démarrages et arrêts fréquents typiques des systèmes à vitesse fixe. Les variations soudaines de pression peuvent provoquer le phénomène dit de coup de bélier, perçu sous forme de chocs, de vibrations et de bruits dans l’ensemble du réseau de distribution. Avec le temps, ces contraintes peuvent également affecter la fiabilité globale de l’installation. En outre, les vibrations ont tendance à se propager à travers les tuyauteries et les points de fixation jusqu’aux espaces occupés, influençant le confort perçu même à distance de la centrale hydraulique.

Dans les immeubles résidentiels, les hôtels et les bureaux, où les installations hydrauliques sont souvent situées à proximité des chambres, appartements ou espaces communs, quelques décibels seulement peuvent faire la différence entre un environnement agréable et une situation d’inconfort. Les recommandations relatives au confort acoustique dans les bureaux indiquent en effet des seuils de référence compris entre 35 et 55 dB selon l’usage des espaces, des valeurs qu’une installation mal gérée peut facilement dépasser.

Pourquoi le contrôle intelligent fait la différence

La réduction du bruit et des vibrations ne dépend pas uniquement de la conception mécanique de l’installation, mais aussi de la manière dont celle-ci est pilotée. Un contrôle intelligent de la vitesse permet à la pompe de s’adapter en continu aux besoins réels du bâtiment, favorisant :

  • un fonctionnement plus régulier avec moins de variations de pression ;
  • une réduction des coups de bélier et des vibrations ;
  • des conditions de fonctionnement plus proches du point de meilleur rendement ;
  • des bénéfices concrets en matière de fiabilité et de maintenance.

hydrovar® X : l’intelligence intégrée dans les solutions de pompage Lowara

Dans les solutions de pompage Lowara, la régulation de vitesse représente bien plus qu’un simple outil d’amélioration de l’efficacité énergétique. Grâce à la technologie hydrovar® X, la pompe adapte en permanence ses performances aux besoins réels du bâtiment, limitant les variations de fonctionnement susceptibles de générer du bruit, des vibrations et des contraintes sur les canalisations.

L’avantage est particulièrement évident dans des applications comme les hôtels, les immeubles résidentiels, les bureaux et les établissements de santé, où les centrales hydrauliques se trouvent à proximité des espaces occupés. Une pression plus stable contribue à un fonctionnement plus fluide de l’installation et réduit les phénomènes qui peuvent se propager via les tuyauteries et les structures du bâtiment.

D’un point de vue opérationnel, un fonctionnement plus régulier permet également de limiter l’usure des composants et d’améliorer la continuité de service dans le temps. De plus, l’intégration avec les systèmes de Building Management permet de surveiller en permanence les performances de l’installation et d’identifier d’éventuelles anomalies avant qu’elles n’affectent son fonctionnement.

« Lorsqu’on parle de confort acoustique dans les bâtiments, on pense immédiatement aux murs, aux matériaux et à l’isolation. Pourtant, le comportement de l’installation hydraulique peut lui aussi avoir un impact important sur la qualité des environnements intérieurs. Une pompe capable de s’adapter en continu à la demande réelle du bâtiment fonctionne de manière plus stable et contribue à réduire les phénomènes souvent à l’origine du bruit et des vibrations. C’est précisément l’approche adoptée dans les solutions Lowara équipées de la technologie hydrovar® X, de plus en plus demandées dans les projets hôteliers, résidentiels et tertiaires, où confort, efficacité énergétique et fiabilité sont étroitement liés. »
Marco Dola, Product Manager, Booster Sets and HVAC Pumps, AW, Xylem

Que ce soit dans les nouvelles installations ou dans les projets de rénovation, les solutions Lowara équipées de la technologie hydrovar® X contribuent ainsi à améliorer le bien-être des occupants, en associant efficacité énergétique, fonctionnement plus silencieux, stabilité et contrôle accru.

Le confort acoustique est une exigence de conception, pas un détail

Dans la conception des bâtiments modernes, efficacité énergétique, fiabilité et confort acoustique sont aujourd’hui des aspects de plus en plus interdépendants. Prendre en compte ces éléments dès les premières phases de développement de l’installation permet d’éviter des problèmes difficiles et coûteux à corriger une fois le bâtiment terminé. Dans ce contexte, les solutions Lowara avec technologie hydrovar® X représentent une réponse concrète pour concilier performance des installations et bien-être des occupants.

Vous souhaitez en savoir plus sur l’intégration d’hydrovar® X dans votre projet ? Contactez l’équipe technique Lowara pour une évaluation personnalisée de votre installation.