It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Rennes Métropole protège la rivière Vilaine grâce à un pompage intelligent

Enjeu

Rennes Métropole sert 450 000 habitants dans 43 municipalités en Bretagne, en France. Son service des eaux usées gère 25 usines de traitement des eaux usées et 1 460 kilomètres de réseaux d’égouts gravitaires, l’infrastructure invisible qui protège la santé publique et les cours d’eau locaux chaque jour. Les personnes qui gèrent ce réseau gardent l’eau en circulation en toute sécurité pour près d’un demi-million de personnes.

La station Constant Véron est au cœur de ce système. Il agit comme un bassin de stockage tampon en amont de la station d’épuration Beaurade, la plus grande station d’épuration de Bretagne, desservant plus de 360 000 habitants. Lorsque la station fonctionne bien, elle protège l’usine contre les débits de pointe et maintient les eaux usées en mouvement là où elles devraient se déplacer. Mais les pompes vieillissantes de la station n’étaient plus à la hauteur.

Pendant les tempêtes, l'ancien équipement n'a pas pu gérer les débits entrants. Il en a résulté des rejets répétés dans la rivière Vilaine — 17 débordements rien qu’en 2018. Chaque rejet a eu des conséquences environnementales pour la rivière et les communautés qui en dépendent. Le service des eaux usées a été confronté à une décision : étendre le bassin tampon par des travaux civils importants, ou remplacer les pompes par une technologie plus puissante qui pourrait faire le même travail dans un encombrement réduit.

L’expansion du bassin impliquerait une construction, des coûts et des perturbations importants pour les utilisateurs du centre de Rennes. Rennes Métropole a choisi une voie différente, celle que son partenariat de 30 ans avec Xylem a rendu possible.

Solution

En collaboration avec Rennes Métropole, nous avons installé deux pompes Flygt Concertor dans la station Constant Véron en septembre 2020. Les pompes ont été installées à sec dans une fosse, ce qui les rend entièrement accessibles aux opérateurs pour inspection et entretien.
Chaque pompe a été associée à un module Xylem XPC, une armoire de commande électrique automatisée qui gère les débits et la puissance de la pompe en fonction des conditions en temps réel. Une sonde radar positionnée dans le puits humide surveille en permanence les niveaux d’eau, ce qui permet au système d’ajuster automatiquement les performances. Lorsque les débits de tempête augmentent, les pompes réagissent. Lorsque les débits redescendent, ils se réduisent. Aucune intervention manuelle nécessaire.
La décision de remplacer les pompes plutôt que d’agrandir le bassin a permis à Rennes Métropole de se passer de plusieurs mois de constructions civiles perturbatrices. Cela reflétait également la confiance bâtie sur plus de 30 ans de partenariat, une relation dans laquelle le service des eaux usées savait par expérience que la technologie Xylem pouvait relever le défi.

Résultats

Depuis la mise en service des pompes Flygt Concertor en septembre 2020, les résultats ont été mesurables sur trois dimensions.

Environnement : Les rejets de débordement dans la rivière Vilaine sont passés de 17 événements en 2018 à sept en 2021, et à zéro à ce jour en 2022. La rivière qui traverse Rennes est plus propre en raison de celle-ci. Rennes Métropole prévoit d'installer une troisième pompe Flygt Concertor dans la station dans les mois à venir, ce qui devrait éliminer entièrement tous les risques de décharge restants.

Économique : La consommation d’électricité est restée stable depuis 2020, même si la station transporte un volume d’eau beaucoup plus élevé qu’auparavant. La gestion adaptative de la puissance des pompes, pilotée par le module Xylem XPC et la sonde radar, garantit que la consommation d’énergie évolue en fonction des besoins réels, et non pas avec une capacité maximale.

Opérationnel : L'installation en fosse sèche rend l'équipement accessible aux opérateurs, ce qui simplifie l'entretien et réduit le temps et les efforts nécessaires pour maintenir la station en fonctionnement. La gestion automatique du débit et de l’alimentation permet au système de s’adapter aux conditions sans ajustement manuel, ce qui permet aux opérateurs de se concentrer sur d’autres priorités sur le réseau.

La station Constant Véron servira désormais de modèle pour des projets de modernisation similaires dans la zone métropolitaine de Rennes, avec des plans en cours pour reproduire l’approche dans d’autres zones.