您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
水务公司采用移动通信解决方案收集水表数据

水务公司采用移动通信解决方案收集水表数据

当一个城市的发展速度像犹他州鹰山市一样快时,水务公司要想跟上这种发展速度可能是个挑战。从鹰山到盐湖城和普罗沃/奥瑞姆市中心都很方便,所以自2010年以来人口几乎翻了一番也就不足为奇了。

这种增长对任何服务提供商来说都是令人生畏的,但当涉及的公用事业公司正在运行完全不同的计量和抄表系统时,这个挑战可能会尤其大。

鹰山的公共事业经理麦克-斯特劳(Mack Straw)说:“我们正在使用多个供应商提供的电表和智能点。当你像我们这样一个月新增85个账户时,那就是自找麻烦。”

一个解决方案

鹰山决心通过部署新技术来克服这些挑战,这些技术将把他们的计量能力统一在一个单一的解决方案下。他们还希望具备收集和报告电表数据的能力,以便更准确地计费,同时更好地处理客户的问题,比如泄漏。

经过严格的评估程序,鹰山选择了标准化他们的仪表和抄表技术,解决方案来自Sensus,是赛莱默的一个品牌。为此,他们选择了Sensus FlexNet EasyLink™移动通信解决方案,该方案让技术人员能够通过便携式远程无线电设备自动化仪表数据收集过程。这种方法可通过一个移动阅读设备收集信息,该设备可同时收集来自FlexNet SmartPoints和ERTS的数据。

斯特劳说:“我们需要消除仪表数据收集方面的压力,我们相信EasyLink解决方案将使我们能够做到这一点。以快速准确的方式获取数据对我们来说意义重大。”

除了将抄表功能与EasyLink解决方案统一起来之外,鹰山还开始用Sensus iPERL®家用智能表和OMNI™商用智能表替换老化的表。到目前为止,该市已经部署了9000个住宅水表中的大约2000个,随着旧水表开始失灵,他们还在继续部署新表。

容易节省时间

鹰山的EasyLink新解决方案满足了他们对快速、准确仪表数据收集的期望。技术人员走相同远的路,但是收集的数据更多,从而大幅节省了时间。

斯特劳说:“过去需要两名技术人员花两天时间才能完成的工序,现在只需一名技术人员就可以在同样的时间内完成。我们希望通过更多的微调,可以让一名技术人员在一天内收集所有的仪表数据。我们使用的资源有限,所以用EasyLink解决方案节省下来的每一小时都是非常珍贵的。”

新的智能水表使高效计费成为可能,并为这座城市更好地提供信息来回答客户的问题。

斯特劳说:“这些水表本身将储存30到45天的数据,我们不得不在人们对用水量存疑的地方使用这些仪表。我们真正喜欢的功能之一是,即使互联网接入出故障,我们也可以在没有互联网的情况下本地获取信息,所以即使没有网络连接,我们仍然在提取数据。”

下一步

部署一套不会中断日常供水服务的新系统不是简单的任务,在此过程中鹰山有一个支持它的伙伴。

斯特劳说:“我们从Sensus得到的帮助是无价的——是一流的支持。他们的表现超出了我们的预期,我们觉得,无论什么时候联系他们,我们都被给予了最高的优先级。”

鹰山预计将全面过渡到先进计量基础设施(AMI),这将完全避免开车抄表的需要,并通过Sensus FlexNet®通信网络实现数据收集过程的自动化。到2040年,这个城市的人口预计将增长到12万。该团队相信,每迈出一步,他们就能更好地应对当前增长带来的挑战,同时为下一步做好准备。

斯特劳说:“我们已经不能回头。完成这一切之后,我们预计将成为犹他州最大的城市之一,我们认为我们现在在技术上的投资将在未来几年得到回报。”