It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

雨水调蓄池:解决沉积问题

雨水调蓄池:解决沉积问题

当暴风雨来袭时,雨水调蓄系统对于防止溢流和保护社区至关重要。然而,沉积是调蓄池中的一个主要问题。了解比利时一家处理厂是如何使用赛莱默的技术和工程专业知识来解决这个问题的。

城市地区特别容易受到恶劣天气的影响。在城市中,地表的渗透性较低,因此雨水径流增加,导致洪水和合流污水溢流的风险更大。雨水调蓄是解决这个问题的一种方式。

什么是雨水调蓄?雨水调蓄是一种雨水管理方法,通过使用水池或水箱将高峰流量降低至正常流量。这些水池或水箱收集雨水,并以控制好的速度慢慢将其重新排入管网。

雨水调蓄不仅有助于防止洪水和合流污水溢流,而且还能确保雨水处理等关键流程得以完成。它是调节雨水流量的最优控制方案,可以通过多种方式实现。其中包括渗透池、深层调蓄隧道及其他系统,如吉隆坡的高速公路与排水两用隧道——SMART隧道。

雨水调蓄也面临一些挑战,主要与沉积和清洗有关。

避免雨水调蓄池中的沉积

调蓄池中的沉积会引起恶臭和污染。在严重的情况下,如果接收站一次性排空,没有固体的连续悬浮,则沉积会堵塞泵。

在赛莱默《雨水管理的全面指南》(Complete Guide to Stormwater Management)中,您可以了解排空和清洗雨水调蓄池的不同方法会对沉积产生怎样的影响。例如,搅拌机通过保持固体悬浮并形成均匀的混合物,避免调蓄池中的沉积。

比利时面临的挑战:调蓄池中的污泥淤积

赛莱默最近在比利时Rosières的一家污水处理厂完成了一个雨水调蓄项目。这家由Intercommunale of Walloon运营的工厂是该地区第二大污水处理厂,为超过10万居民处理污水。两个雨水调蓄池中的污泥淤积一直困扰着工厂管理人员。

该工厂的调蓄池是为了保护社区免受暴风雨造成的污水流量激增的影响,最近进行了翻新,以符合最新的欧洲标准。但是,这两个调蓄池的问题继续导致工厂发生故障,成为工厂管理者所面临的真正挑战。

问题的主要来源是雨水径流携带的细沙使水具有磨蚀性。沙子影响了污水的连续混合,而后者是处理剩余污泥所必需的。这导致了两个调蓄池底部的污泥淤积。这也使得调蓄池的清洗变得困难且代价高昂,因为需要液货船和昂贵的排水解决方案来处理污泥。

提高调蓄池的混合清洗能力

通过与Intercommunale of Walloon和一支土木工程师团队合作,赛莱默帮助开发了一种工程解决方案,提高了调蓄池的混合和清洗能力。

配有硬铁叶轮泵的新型空气-水喷射器取代了先前安装的水力喷射器。这些喷射器可用来冲洗底部的沉积物,产生大量水流,悬浮颗粒,最终实现更均匀的混合。

防止沉积的设计维护改进

对两个调蓄池的设计进行了检查,以确定如何处理好混合、排水和清洗的不同阶段。

结果在每个调蓄池的边缘整合了一个排水坑,并在底部设置了1%的坡度,以降低与沉积有关的问题的风险,尤其是在长期干旱期。为实现最佳性能,还实施了稳定的清洗操作和维护计划。

这个调蓄项目成功改善了整个Walloon Brabant地区的污水和雨水处理。该地区的污水系统现在更加完善,能够应对未来的风暴和雨水。

想要进一步了解雨水调蓄?

下载手册:《雨水管理的全面指南》