It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Monitoramento e controle inteligentes de águas pluviais

Monitoramento e controle inteligentes de águas pluviais

Para gerenciar águas pluviais com sucesso, as empresas públicas precisam conhecer o desempenho de seu sistema de águas pluviais. As soluções de monitoramento e controle da Xylem ajudam nessa tarefa ao fornecer informações cruciais em tempo real sobre bombas, estações de bombeamento e redes a municípios como South Bend, no estado de Indiana, que economizou 500 milhões de dólares em despesas de capital.

O termo monitoramento e controle (M&C) envolve a medição do desempenho de um sistema de bombeamento e a tomada de medidas corretivas para garantir que ele cumpra os objetivos. O M&C é essencial porque fornece uma visão geral precisa do desempenho e permite que as empresas públicas vejam o que está acontecendo em todos os aspectos de seu sistema de águas pluviais, o que as empodera para prevenir incidentes e tomar as decisões certas.

Os três níveis de M&C do gerenciamento de águas pluviais

O papel do M&C no gerenciamento de águas pluviais urbanas consiste em três níveis de controle: nível da bomba, nível da estação e nível da rede. Ao implementar o fornecimento de informações para a tomada de decisões em cada nível, as empresas públicas podem usar M&C para melhorar o desempenho e a longevidade de seu sistema de bombeamento.

Nível da bomba: O M&C neste nível envolve o recebimento de atualizações em tempo real sobre o desempenho da bomba e a capacidade de controlar a bomba remotamente a partir de um local centralizado. Entre os recursos mais avançados estão a detecção de entupimentos, a limpeza de bombas e a otimização do consumo de energia.

Nível da estação: No nível da estação e da bacia, o M&C pode fornecer informações e funções para o nível de água, limpeza de fossa, limpeza de tubulação, execuções de manutenção, volume e estatística de sobrecarga acumulada e fluxo de saída.

Nível da rede: Para uma rede de estações ou bacias conectadas, as informações e funções fornecidas pelo M&C incluem o tempo até o transbordamento, perfis de setpoint, sobrecarga controlada, medição de precipitações e identificação de sinais precoces de advertência de altos fluxos.

Aprenda quais funções de M&C você deve implementar antes, durante e depois de tempestades no manual da Xylem: The Complete Guide to Stormwater Management. Você também verá soluções da Xylem para cada nível de M&C.

Evitar sobrecargas de esgotos combinados com o monitoramento da rede

Se as águas residuais e as águas pluviais estiverem combinadas em um sistema, este deverá lidar com as flutuações do fluxo de entrada de ambos os tipos de água. A pressão sobre o sistema aumenta durante fortes tempestades, quando os sedimentos contidos no sistema são removidos e vão parar na estação de bombeamento.

A Xylem pode ajudar a aumentar a capacidade de tratamento de sistemas de esgotos combinados coordenando o M&C entre bombas, estações de bombeamento e estações de tratamento, e fornecendo fluxos de entrada mais suaves à estação de tratamento.

Como South Bend reduziu as sobrecargas de esgotos combinados em 70%

Devido a seu sistema de esgotos obsoleto, o município de South Bend, no estado de Indiana, estava despejando anualmente de 4 a 7,5 bilhões de litros de sobrecarga de esgotos combinados no rio Saint Joseph. O município procurou a Xylem para ajudar a resolver esse problema. Em 2008, o município instalou um sistema de monitoramento em tempo real com mais de 120 sensores localizados por toda a vertente urbana da cidade.

Após uma revisão completa de dados em 2012, a cidade instalou a plataforma Intelligent Urban Watershed™ da Xylem, BLU-X, um sistema distribuído de apoio a tomada de decisões em tempo real. O sistema consiste em sensores inteligentes e atuadores que trocam dados sobre a capacidade de transmissão disponível em tempo real, como um pregão da bolsa de valores, para evitar inundações. O BLU-X fornece informações sobre sobrecarga por meio de telas SCADA aos operadores, smartphones e tablets ao pessoal de campo, e portais da Web.

Desde 2012, os locais de monitoramento (atualmente, 152) e 13 portões e válvulas automatizados eliminaram as sobrecargas de clima seco em South Bend e reduziram as sobrecargas de esgotos combinados em mais de 70%. Ao otimizar seu sistema atual, em vez de construir uma nova infraestrutura, a cidade economizou cerca de 500 milhões de dólares em despesas de capital.

Saiba mais sobre monitoramento e controle para águas pluviais

Faça download do manual: The Complete Guide to Stormwater Management