It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

雨水的智能监测与控制

雨水的智能监测与控制

要想成功地管理雨水,水务公司需要知道其雨水系统的运作原理。赛莱默的监测与控制解决方案通过提供水泵、泵站和整个城市网络的实时关键信息来帮助他们实现这一目标。例如,印第安纳州南本德因此节约了5亿美元的开支。

监测和控制(M&C) 包括测量抽水系统的性能,并采取纠正措施以确保其符合目标。M&C至关重要,因为它提供了准确的性能概述,使水务公司能够看到其整个雨水系统的运行情况,赋予水务公司防止事故发生和作出正确决策的能力。

雨水管理的三个M&C级别

M&C在城市雨水管理中的作用包括三个级别的控制:水泵级、泵站级和网络级。通过在每个级别实现决策智能,水务公司可以使用M&C提高其抽水系统的性能和使用寿命。

水泵级:这一级别的M&C包括获得最新的水泵性能数据,以及从集中位置远程控制水泵的能力。更先进的功能包括堵塞检测,泵清洗和能耗优化。

泵站级:在泵站和盆地方面,M&C可以提供水位、水池清洗、管道清洗、维护运行、累积溢流量和统计以及流出信息和功能。  

网络级:对于互联泵站或盆地网络,M&C提供的信息和功能包括溢出时间、设定点概况、受控的溢流、测量降雨和识别高流量的预警特征。

通过赛莱默的手册《雨水管理的完整指南》了解雨前、中、后您应该采取的M&C功能。您还将看到赛莱默面向每个M&C级别的解决方案。

通过网络监控防止雨污混合溢流

如果雨污混流,城市排水系统需要应对污水和雨水流入的压力。遇到大暴雨时,排水系统中的沉积物会被冲出来最后进入泵站,导致整个系统压力增加。

赛莱默可以通过协调现有的水泵、泵站和处理厂之间的M&C来帮助提高雨污混合系统的处理能力,从而为处理厂提供更顺畅的流入。

南本德如何减少70%合流制溢流量(CSO)

由于排水系统老化,印第安纳州南本德市每年向圣约瑟河排放300到800万立方污水。南本德希望赛莱默帮助解决这一问题。2008年,南本德市选取了120个地点布设传感器,用于实时监测城市流域的相关数据。

2012年对监测数据全面复核后,南本德市安装了赛莱默智能城市水体控制系统(Intelligent Urban Watershed™)平台BLU-X,分布式实时决策支持系统。该系统由智能传感器和实时控制调度组成,实时预测并优化各管段输送调度。避免积水泛滥。Blu-X不仅能通过SCADA系统向业主展示信息,还可以通过智能手机和平板电脑为现场工作人员提供溢流信息。

自2012年以来,监测站(目前有152个)和13个自动闸门和阀门消除了南本德的旱季溢流现象,并减少了70%以上CSO。取代传统的新建基础设施,通过优化现有系统,而不是建设新的基础设施,该市节省了大约5亿美元的支出。

了解更多关于暴雨监控的信息。

下载手册《雨水管理的完整指南》