It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Il ruolo della gestione intelligente dell’acqua in Industria 4.0

Il ruolo della gestione intelligente dell’acqua in Industria 4.0

In seguito agli sviluppi di Industria 4.0, in cui i dati in tempo reale, l’interconnettività e l’apprendimento automatico cambiano il modo in cui opera l’industria, spesso gli aspetti legati all’acqua vengono trascurati. In una recente intervista per la rivista Inside Industry, Vinayak Subramanyam, Vertical Marketing Manager for Industry in Xylem, ha spiegato chiaramente quanto l’acqua sia importante come l’energia per l’industria.

Perché l’acqua è così importante per i processi industriali?

“Spesso i clienti industriali tendono a trascurare l’acqua, concentrandosi unicamente sui propri processi chiave. Tuttavia, l’acqua è un elemento di supporto fondamentale praticamente per ogni processo industriale. La mancata ottimizzazione della gestione delle acque bianche e delle acque reflue può costare milioni di dollari in termini di efficienza e costi energetici, ma anche in caso di arresto imprevisto di questi processi secondari.

Il nostro lavoro consiste nell’aiutare le aziende a trasformare l’acqua da una spesa in un vantaggio. Infatti, i nostri prodotti efficienti dal punto di vista energetico possono ridurre i costi complessivi nel ciclo di vita per i nostri clienti industriali”.

Quali sono le maggiori sfide legate all’acqua per l’industria?

“L’industria in generale deve affrontare una serie di sfide legate all’acqua, dalla qualità giusta alla pressione corretta per smaltire le acque reflue industriali in modo sicuro e nel rispetto di tutti i regolamenti. Tuttavia, una delle maggiori sfide è quella di prevenire fermi macchina e interruzioni di produzione imprevisti a causa di danni alle attrezzature, ad esempio le pompe per l’acqua di raffreddamento o per lo smaltimento delle acque reflue.

Noi siamo fermamente convinti che l’acqua sia vitale come l’energia, e deve quindi avere la stessa priorità, ma spesso questa similitudine non è evidente. Ad esempio, in primo luogo l’acqua viene utilizzata per la produzione dell’energia”.

Come prevede Xylem di restare al passo con Industria 4.0 con le proprie soluzioni?

“Il trend è sempre più incentrato su Industria 4.0, IoT industriale e acqua intelligente. Xylem ha completato numerose acquisizioni negli ultimi anni per affermarsi come leader tecnologico per aiutare i propri clienti, come aziende dell’acqua, industria ed edilizia in generale, a gestire in modo più intelligente sia le acque bianche che le acque reflue.

Ad esempio, abbiamo introdotto la prima pompa per acque reflue intelligente al mondo, Flygt Concertor, che oltre a rappresentare un ottimo complemento alla nostra gamma già estesa di prodotti ha aiutato i clienti a gestire in modo migliore le proprie reti di acque bianche e acque reflue. Flygt Concertor offre un risparmio energetico del 70% rispetto alle pompe convenzionali e può ridurre il numero di ricambi a magazzino dell’ 80%.

Oltre alle recenti acquisizioni di Xylem e agli investimenti nella gestione intelligente delle risorse idriche, abbiamo rinnovato sia i nostri prodotti che i nostri stabilimenti. Infatti, ora investiamo il 4% del nostro fatturato annuale in ricerca e sviluppo, con 2.600 brevetti”.

A quali settori industriali si rivolge principalmente Xylem?

“Xylem annovera una vasta rete di clienti in ambito industriale. Forniamo le nostre soluzioni praticamente a qualsiasi settore immaginabile, da alimenti e bevande all’acquacoltura, dall’industria chimica a miniere e produzione di energia. Quasi ogni settore consuma enormi quantità d’acqua, generando a sua volta considerevoli quantità di acque reflue. Un altro segmento importante in crescita per Xylem è rappresentato dai servizi idrici industriali”.

Quali servizi è in grado di offrire Xylem all’industria?

“Per i nostri clienti, il nostro ruolo è quello di esperti nella gestione delle risorse idriche a livello industriale, risolvendo le problematiche più complesse legate all’acqua e offrendo una serie di servizi di manutenzione completi anche dopo la vendita e l’installazione. I nostri capisaldi sono affidabilità ed efficienza energetica, e oggi molti dei marchi del nostro gruppo hanno raggiunto un livello di esperienza tale di cui i clienti possono fidarsi ciecamente. Inoltre, siamo sempre vicini ai nostri fornitori, non scendiamo mai a compromessi in termini di qualità e contribuiamo anche a semplificarne la logistica”.

Che cosa prevede il futuro di Xylem per il segmento industriale?

“Il nostro obiettivo è non scendere mai a compromessi e restare un produttore di primissima classe. A tal scopo ci concentreremo sempre di più sull’intelligenza di gestione delle risorse idriche e dei sistemi, aiutando gli attori industriali ad integrare maggiormente l’acqua di pari passo alla propria evoluzione. In futuro, punteremo in particolare sull’industria e sullo sviluppo di nuove tecnologie per aiutare le aziende a trasformare la gestione di acqua e altri fluidi da una spesa in un vantaggio”.

Potrete saperne di più Industria 4.0 e Xylem nella rivista Inside Industry