您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
青少年发明的创新标签有助于解决全球水挑战

青少年发明的创新标签有助于解决全球水挑战

如今超过400万人使用阳光对水进行消毒,但直到最近,还没有一种简单的方法来确切地知道需要多少阳光。2019斯德哥尔摩青少年水奖得主Macinley Butson发明了一种在紫外线照射量足以杀死病原体时就会变色的标签。这项发明有可能使数百万人更容易和更安全地获得洁净水。 

Macinley表示:“问题在于目前世界卫生组织只提供建议时长,指出要把水暴露在阳光下照射4到48小时,因此这里面存在很大的差异,很容易出错。紫外线照射会受到一些因素的影响,比如所在的地理位置,是否晴天或多云,什么季节,以及海拔高度。”

Macinley的发明被称为SODIS标签,可以放置在装满水的塑料PET瓶之上或者附近,以精确测量紫外线接收量。当标签从绿色变成深蓝色时,表示水可以使用了。这种标签的生产成本不到一美分。

Macinley表示:“我对水问题的兴趣始于我九年级的地理课。世界水问题众多周知,但当我真正研究它时,我才了解我们所面临的危机的严重程度。这激励我使用我对STEM(科学、技术、工程和数学)的热情,尽我所能帮助人们。”

Macinley来自澳大利亚,今年18岁,她从六岁开始发明一些东西。

她说:“我喜欢解决自己周围看到的问题,老实说,我的第一个项目有点放纵自己。我很小的时候,就有一种奇怪的感觉——现在我可以称之为奇怪——痴迷太阳镜。我六岁时大概就有15副太阳镜了,有一次妈妈说:‘我不会再给你买太阳镜了,挣钱不容易。’当时我很放肆地转过身对她说:‘好,如果你不打算给我买,那我自己做。’所以我真的这么做了。”

六岁大的Macinley的太阳镜有一个特别功能。她把两个带有磁铁的偏光镜安装在太阳镜前面,这样你就可以转动它们来调整它们的黑暗程度。自那以后,她陆续研究了多个项目,包括癌症放射治疗项目,儿童喂药方式,太阳能电池板效率,以及不使用杀虫剂对花园进行维护等等。

Macinley说:“所有这些项目都是以发生在我身上或者我周围看到的事情为灵感。每次当我注意到一个新的未解决问题时,我都会想,我要努力解决至少一部分问题。”

这是Macinely第二次进入斯德哥尔摩青少年水奖决赛。2017年,她赢得了澳大利亚自给式水处理装置比赛。利用太阳能,该装置可以过滤水,使其安全饮用,以及提供医疗级无菌水——所有产品以便于运输的方式进行包装,且易于组装。

Macinley说:“不管你是谁,住在哪里,来自哪个国家,或者说什么语言,水是我们共同生活的一个方面。我们需要一起努力解决这个问题。”

Macinely计划在大学学习工程学,并将她的标签发明推向市场。

她说:“首先,我想把这个设备拿出来投入使用。我想看到它能够为我做这个项目之初希望帮助的人们提供帮助。很多时候都很困难,有时觉得不可能完成,但我没有放弃一直在努力。现在当我可以退一步,说,‘哇,这样真的有用’时,我真的非常兴奋和充满希望。”

斯德哥尔摩青少年水奖简介

斯德哥尔摩青少年水奖每年颁发给15至20岁的学生,以表彰环境、科学、社会或技术领域杰出的水项目。赛莱默自1997年成立以来一直是该奖项的全球赞助商。2019年,来自35个国家的获奖者参加了该奖项的角逐,奖项由国际水专业人士和科学家组成的评审团颁发。