It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?
Xylem bietet mit großem Mietpark schnelle Lösungen für Industrie und Kommune in jeder Wetterlage
Mietpumpen von Xylem sind schnell am Einsatzort – vom Bedarf durch Trockenheit bis zur Unglücksbekämpfung bei Überschwemmung
Europas größter Mietpark umfasst mehr als 10.000 Pumpen mit kurzfristi- ger und bedarfsgerechter Lieferung
Ozonanlagen zur Desinfektion von Kühlwasser im Mietcontainer erhältlich
Langenhagen, 19.09.2019. Hochwasser mit heftigen Regenfällen, anhaltende Trockenheit oder Projekte mit temporären Abwasserumleitungen verlangen nach schnellen und flexiblen Lösungen wie beispielsweise Produkte und Anlagen zur Miete. Es geht immer darum, den Betrieb am Laufen zu halten und hohe Folge- und Ausfallkosten zu verhindern. Mit dem größten europäischen Mietpark bietet das Wassertechnologie-Unternehmen Xylem schnelle und bedarfsgerechte Hilfe – sogar inklusive fachlicher Unterstützung, Vor-Ort-Installation und weiteren Ser- vices. Zum schnellen Einsatz tragen auch die fünf Standorte innerhalb Deutsch- lands bei. So lassen sich kritische Situationen entschärfen, ohne in den eigenen Maschinenpark zu investieren. „Leider steigt die Gefahr von Starkregen- Ereignissen, die Schäden in der Abwasserinfrastruktur oder an Trinkwassernetzen öffentlicher Versorger und Kommunen verursachen. Um diese dann gering zu hal- ten oder den Betrieb zu gewährleisten, kann Xylem mobile Provisorien bereitstel- len. Hier helfen unsere Miet-Anlagen, um Bedarfs-Spitzen schnell und flexibel ab- zudecken“, erklärt Thomas Kluth, Manager Miete & Service für die DACH-Region bei Xylem Water Solutions.
Weil Xylem mit Pumpen der Marken Godwin und Flygt ein sehr breites Einsatzfeld abdeckt und daher auch über genaue Kenntnis der Leistungsfähigkeiten verfügt, steht in den meisten Fällen die ideal zugeschnittene Lösung sofort bereit. Die Möglichkeiten reichen vom Einsatz bei Überschwemmungen über spezifische
Baustellen-Pumpen bis hin zur zuverlässigen Hilfe in der Industrie bei drohender Gefährdung der Wasserzufuhr, beispielsweise aufgrund von sinkender Wasserpe- gel. Bei zu langen Trockenperioden sichern mobile Pumpen die Wasserversor- gung und verhindern Betriebsstillstände. „Überall dort, wo Industrieparks auf die Zufuhr von Wasser aus anliegenden Gewässern und Flüssen angewiesen sind, bieten unsere selbstansaugenden Diesel-Pumpen von Godwin oder unsere elekt- risch angetriebenen Kreiselpumpen von Flygt eine Überbrückungslösung, um sin- kende Wasserpegel auszugleichen“, so Thomas Kluth. Das Mietpark-Angebot um- fasst Pumpen für alle üblichen Medien, vom Reinwasser über Abwasser bis zu Schlick- und Schlammwasser sowie Ozonanlagen für die Desinfektion von Kühl- wasser. Vorteile der Miete: Anschaffungskosten entfallen ebenso wie Lagerungs- aufwand und Wartungskosten. Mehr unter www.pumpe-mieten.de.
Bild 1:
Bildunterschrift [XYL_Uferanlage]:

Überall dort, wo große Wassermengen bewegt werden müssen, kommen Xylem Mietpumpen zum Einsatz. Hier eine Umpump-Maßnahme für die Sanierung eines Sperrwerks.
Bild 2:

Bildunterschrift [XYL_Mietpumpen]
Mietpumpen stellen den Wasserbedarf einer Papierfabrik sicher: Da die Versor- gung über den üblichen Weg aufgrund von Niedrigwasser nicht mehr möglich war, verhindert die Xylem-Mietanlage den Betriebsstillstand.
Alle Fotos: Xylem
Pressekontakt:
Xylem Water Solutions GmbH
Marlies Poppe
Bayernstraße 11
30855 Langenhagen
Telefon.: +49 (511) 7800-555
E-Mail: marlies.poppe@xyleminc.com
***
Über Xylem
Xylem (XYL) ist führender globaler Anbieter von Wassertechnologien im gesamten Was- serkreislauf und entwickelt innovative technische Lösungen, um die globalen Herausfor- derungen und Probleme rund um Wasser zu lösen. Das Unternehmen unterstützt Kunden aus der kommunalen Wasser- und Abwasserwirtschaft, der Industrie sowie aus der Pri- vat- und Gewerbegebäudetechnik mit Produkten und Dienstleistungen, um Wasser und Abwasser effizient zu fördern, zu behandeln, zu analysieren, zu überwachen, und der Umwelt zurückzuführen. Darüber hinaus hat Xylem sein Produktportfolio um intelligente und smarte Messtechnologien sowie Netzwerktechnologien und innovative Infrastrukturen rund um die Datenanalyse in der Wasser-, Elektrizitäts- und Gasindustrie ergänzt. Das Unternehmen mit seinen mehr als 16.500 Mitarbeitern hat damit eine einzigartige Anwen- dungsexpertise und konzentriert sich auf die Schaffung von umfassenden und nachhalti- gen Lösungen. Xylem hat seinen Hauptsitz in Rye Brook, New York und erzielte 2017 ei- nen Jahresumsatz von 4,7 Milliarden Dollar. Xylem ist in mehr als 150 Ländern tätig und verfügt über eine Reihe von marktführenden Produktmarken.
Der Name Xylem stammt aus dem Altgriechischen und steht für das Gewebe, das Was- ser in Pflanzen transportiert; dadurch wird die technische Effizienz unseres wasserorien- tierten Unternehmens hervorgehoben, indem es mit der bestmöglichen Art des Wasser- transports verbunden wird, nämlich mit der, die in der Natur vorkommt. Weitere Informati- onen finden Sie unter www.xylem.com.