It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

利用赛莱默SonTek技术测量格陵兰融冰

利用赛莱默SonTek技术测量格陵兰融冰

一个实地研究小组一直在研究格陵兰冰盖,为的是解答一些重要问题:融水流入海洋的速度有多快?融水如何加速或减缓冰川本身的运动?

在赛莱默SonTek技术的帮助下,研究人员研究了冰川上的河流(即流经冰盖顶部的融水)在白天是如何变化的。他们的实地数据将有助于提高冰川融化数学模型的准确性。

研究格陵兰冰盖是如何融化的

greenland-map.jpg格陵兰冰盖长2400公里(1500英里),包括280万立方公里(684000立方英里)的冰。海拔将构成格陵兰冰盖的冰川分为不同的区域。

大多数融水研究只在冰盖边缘的河流上进行。但在2012年,由加州大学洛杉矶分校的劳伦斯-史密斯(Laurence C. Smith)和罗格斯大学教授阿萨-伦纳马尔姆(Asa Rennermalm)牵头的一次考察罕见地对冰上河流进行了直接的流量测量。这个高径流区域非常适合研究冰盖是如何随着气候变化而消融的。

该研究小组2012年的实地考察具有革命性意义,证明了来自温带地区的最新工具和技术可以成功地在北极使用。

为期三天的冰川河流监测

2015年,史密斯、伦纳马尔姆及其研究小组回到格陵兰岛西南部,通过连续三天不间断监测来研究融水径流。如果说2012年的考察提供了融水流动的快照,那么2015年的研究以及他们在2016年的后续研究(连续七天以小时为单位测量同一条河流)便造就了一部电影。

sontek-river-surveyor.jpg

参加考察的怀俄明大学研究生Brandon Overstreet解释说:“2012年,对冰上河流流量数据尤其是格陵兰冰盖内部大型河流的研究还很少,因此我们的策略是‘从尽可能多的河流中获取数据’。但如果你只捕捉某个时间点的流量数据,未免有些片面。2015年,我们再次回到那里,集中关注一条河流,观察每日的流量变化。”

图片:Brandon Overstreet与安装在HydroBoard II上的SonTek RiverSurveyor M9(Lincoln Pitcher授权使用)。

现场数据与模型预测不符

史密斯/伦纳马尔姆研究小组选择了一条冰上河流进行研究,并以一位同事的名字将其命名为Rio Behar。连续72小时,他们测量了河流流量以及详细的天气情况。他们建立了一个真实的水流和现场环境数据库。然后他们与建模团队合作,使用来自现场的气象数据运行模型,将现场数据与建模结果进行比较。

研究小组发现,地表质量平衡模型对径流高估了21%到58%。此外还发现高速融化期与河流流量增长期之间存在0.4到9.5小时的滞后时间,这在模型预测中没有反映出来。

了解如何测量流量的巨大波动

融水流量日循环最显著的一个方面是波动的绝对大小。根据所处的时间,Rio Behar的流量可能在每秒4.61到26.73立方米之间。河道宽度和深度变化很大,以适应流量的变化。

这给研究人员带来了极大的挑战。他们已经证明,即使在几乎原始的冰上河流中,声学多普勒剖面法也能发挥作用,从水中的微小气泡和冰晶中反射信号。

但是,赛莱默SonTek品牌应用工程师Brittany Jenner指出,在较浅、流速较慢的水域最适用的频率在较深、流速较快的河道中未必是最有效的。

SonTek RiverSurveyor-M9用于高质量测量

riversurveyor-stream.jpg

在深水中,频率较低、波长较长的声学信号可以有效而清楚地测量河岸和河底,以及流速和流向,所有这些都用来计算流量。频率较高、波长较短的声学信号可以更清楚地测量浅水中的流速和流量。

Jenner说,格陵兰研究小组使用了SonTek RiverSurveyor-M9,该仪器自动使用其深度和流速读数来确定是使用1.0 MHz还是3.0 MHz的光束进行最高质量的测量。RiverSurveyor的SmartPulse HD技术还可以选择其抽样单元大小,以便在所处的任何环境下优化测量。

在勘测期间,RiverSurveyor-M9被安装在SonTek HydroBoard II上,该船体从一个河岸拖到另一个河岸,沿着横断面收集数据。格陵兰研究小组每小时至少收集四个横断面。

改进冰川融化科学

2017年底,研究小组公布了其2015年的Rio Behar数据,以及五个主要冰块融化模型做出的预测。论文发表于《Proceedings of the National Academy of Sciences》,其作者代表了一个庞大而多样化的研究小组,不仅包括像史密斯、伦纳马尔姆这样的地质学家和水文学家、收集测量数据的勇敢的研究生,还包括Jenner以及其他一些气候科学和建模领导者。

对于Brandon Overstreet来说,多次前往格陵兰冰盖进行实地考察很有价值,而且激动人心。这种细节在卫星图像或飞行科学中是找不到的。

Brandon Overstreet说:“我对格陵兰冰盖的最初印象是一个平淡无奇的巨大景观,只有在冰山崩解的边缘才令人兴奋。但是在冰面上,你会看到这个令人难以置信的动态河流系统,它们就像陆上河流一样,在某些方面,就是超速流动的陆上河流。”

他接着说:“我不想生活在一个通过查看卫星图像收集所需一切的世界。”

在Mission: Water阅读全文和更多内容

 

通过 Steve Werblow, Staff Writer, Mission: Water