It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

污水旁通解决方案一周内在法国实施

污水旁通解决方案一周内在法国实施

法国一家新的污水处理厂需要连接污水管,这时旧处理厂就需要一个临时的旁通解决方案。赛莱默利用其广泛的Godwin泵组租赁组合,仅在一周内就交付了一套交钥匙旁通解决方案。

2014年10月,位于法国巴黎西南方向的曼维利耶尔(Mainvilliers)的一家新市政污水处理厂开始施工。这家新污水处理厂旨在替代累夫(Lèves)附近的旧厂,这家旧厂从1948年开始投入运营。旧厂为曼维利耶尔和累夫以及沙特尔的160,000名居民服务。由于基础设施老化,污水处理需求不断增长,因此旧厂已经不再适用。

连接新的污水进水管时,需要旁通解决方案

2017年4月新污水处理厂的施工接近尾声时,协助新污水厂施工项目的公司Sade开始了一项棘手的任务,即将累夫厂的现有污水进口管连接至曼维利耶尔新厂。拓展工作必须在累夫厂的主管上进行,这需要分流进来的污水,以便让施工得以进行。这时就需要一个临时的旁通泵送解决方案,妥善地管理污水流,并让泵站继续无中断地运行。

赛莱默提供定制的旁通解决方案

Sade聘请了全球领先的水技术公司赛莱默来提供解决方案,利用该公司的综合排水组合和应用技术来实施该项目。赛莱默派遣了一个专业工程师小组来协助Sade,并以创纪录的时间交付了一个定制旁通解决方案。

由于累夫旧污水处理厂要处理大量的污水,新旁通解决方案需要经受每小时最高2,680立方米的流量考验。由于用户需求和降水量的变化,累夫厂的污水流量每日不同。因此,新厂需要一个能够应对流量变化并通过高峰流量考验的灵活解决方案。

赛莱默提议了一个先进的环保的租赁排水解决方案,该方案不仅能够以最短时间完工,并且具有成本效益。利用其在该地区强大的影响力,赛莱默能够提供复杂的旁通应用,不会出现耽搁。赛莱默在近80个租赁点为欧洲客户提供6,000多套租赁设备,因此该公司能够在合适的时间、合适的地点,配置合适的组合服务,利用临时与长期租赁解决方案,满足客户的需求。

租赁排水解决方案具有可靠性,让客户安心

 赛莱默的排水工程师在一周时间内就部署了一个交钥匙旁通解决方案,以维持污水线路的畅通,不仅让环境影响最小化,并确保了合规。

赛莱默团队带来了两台Godwin CD225M柴油泵以及一台Godwin Dri-Prime CD400M泵。柴油泵组让临时分流能够以最高效率运作,为波动的污水流量提供了一个灵活的解决方案。柴油泵组可以处理1,700 m3/h的流量,三个泵的总流量达到2,700 m3/h。这一流量水平已经超过了旧污水厂通常2,680 m3/h的最大流量,并确保分流的容量够大,即使用户需求或降水量增加,也能经受住流量变动考验。

Godwin泵组配置了变频器,让操作者可以控制发动机速度,达到理想的工作点,确保项目整个过程实现最佳的运行效率。

这个项目使用的柴油泵型号也能够处理直径达75毫米的固体废物,让小纤维材质轻松通过泵的叶轮。这种特性,加上泵的便携性,使其成为复杂的排水情景的理想选择,如去除或分流污水、污泥或废水。

为了支持分流,赛莱默提供了12根三米长、400 mm的管子,确保污水排放不会污染附近的河水,并避免环境污染。赛莱默的Godwin泵组配备了4级柴油机引擎,让空气中微粒物质及氧化氮的排放最小化,从而减少环境污染,并实现了更强的发动机控制、更小的噪音。

SADE Normandy主管Bertrand Pasquier表示:“在15天的分流操作期间,赛莱默提供的支持让我们能够在创纪录的时间内满足了项目要求。赛莱默利用欧洲租赁中心的资源,快速高效地配置了必要的设备与专业人员,让我们得以为终端用户提供可靠的解决方案,同时确保服务不中断。赛莱默是可靠的合作伙伴,其团队对于旁通应用的成功至关重要。”

通过 Chad Henderson