It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Une solution de pompage d’urgence pour un complexe aquatique hongrois

Une solution de pompage d’urgence pour un complexe aquatique hongrois

Le complexe aquatique Alfred Hajós de Budapest (Hongrie) accueille de grandes compétitions internationales de natation. Mais il est situé sur une île, et une solution de pompage d’urgence des eaux de crue était donc nécessaire. En seulement trois semaines, Xylem a fourni cette solution qui comprenait notamment deux pompes submersibles Lowara. Elle offre une redondance complète pour garantir une parfaite tranquillité d’esprit.
 
Le complexe aquatique se situe sur l’île Marguerite, sur le Danube, au centre de Budapest. Première piscine couverte de Hongrie, l’installation a été bâtie en 1930. Depuis, le complexe s’est considérablement développé et des piscines supplémentaires ont été construites afin d’accueillir différents grands événements, notamment les Championnats d’Europe de natation. En 2006, une piscine olympique découverte ainsi qu’un bassin de plongeon de pointe ont été inaugurés. Toutes ces installations expliquent que les grands noms de la natation nationale et internationale désignent l’île Marguerite comme « La Mecque » de leur sport.
 
En 2017, le prestigieux complexe a été choisi pour accueillir les 17e Championnats du monde de natation de la FINA – une compétition internationale regroupant plusieurs disciplines aquatiques, notamment la natation, le plongeon et le water-polo. En prévision de l’événement, un projet de rénovation important a été entrepris. Le complexe Alfred Hajós élargi devait pouvoir accueillir 7 000 personnes chaque soir, tout au long des championnats.

Un plan d’urgence intelligent pour évacuer les eaux de crue

L’installation d’une solution de pompage d’urgence pour les eaux de crue constituait un aspect essentiel des travaux de rénovation du complexe Alfred Hajós. Lorsque le niveau de l’eau du fleuve est élevé, l’île Marguerite est vulnérable aux inondations. Au fil des ans, le niveau de l’île a été relevé pour limiter ce risque. Toutefois, étant donnée l’importance des événements organisés dans l’installation, les responsables du projet ne voulaient prendre aucun risque. Un plan d’urgence s’avérait indispensable.

Un système de pompage submersible serait installé afin de s’assurer que le sous-sol du complexe aquatique ne serait pas inondé en cas d’élévation importante du niveau du Danube. En tant que leader mondiale des technologies de l’eau, Xylem dispose d’une grande expertise des technologies de pompage fiables et efficaces, et il lui a été demandé de livrer et d’installer rapidement un système de gestion des eaux de crue.

« Pour ce projet de rénovation ambitieux du complexe Alfred Hajós, le calendrier était très serré. Il était donc essentiel de faire appel à un fournisseur capable de livrer sans délai la pompe adéquate, explique Ferenc Nagy, directeur de l’installation, Centre national des sports. Hydrotrade Kft, notre prestataire, avait collaboré avec Xylem sur un grand nombre de projets, c’est pourquoi il nous a recommandé l’entreprise. »

Des pompes submersibles fiables avec une redondance complète

Xylem a proposé ses pompes submersibles Lowara 1300. Les appareils ont été installés dans une fosse de six mètres de profondeur sur un mètre de diamètre. Leur capacité de pompage de 202,9 litres par seconde leur permet de drainer le sous-sol du complexe aquatique en cas d’inondation. Ils peuvent ainsi évacuer rapidement les eaux de crue afin de limiter les risques pour le reste du bâtiment et garantir le fonctionnement continu de l’installation. Grâce à cette solution de pompage, rien n’a été laissé au hasard. Une pompe de secours a été prévue pour la pompe principale. Ainsi, elle se met en route si les performances de la pompe principale diminuent, quelle qu’en soit la raison.

« Lors des Championnats du monde de la FINA, nous nous apprêtions à accueillir l’élite mondiale de la natation ainsi que des milliers de spectateurs pour chaque compétition, précise Ferenc Nagy. Il nous fallait une solution de pompage fiable et efficace. C’est ce qu’a fourni Xylem, en trois semaines seulement. Grâce à la redondance complète du système, nous étions certains de pouvoir faire face à un éventuel phénomène météorologique violent. »

Un appareil anticolmatage pour les pompages les plus difficiles

La gamme Lowara 1300 s’appuie sur une technologie mise au point et testée dans les environnements les plus exigeants, dans le monde entier. La conception de l’hydraulique assure l’efficacité de l’appareil et permet le traitement avancé des solides afin de réduire au minimum le colmatage. Cela garantit le bon fonctionnement de la pompe et permet de réaliser des économies sur les coûts de maintenance et la consommation d’énergie. Toutes les pompes de la gamme sont équipées d’un moteur spécifiquement conçu pour assurer la fiabilité des opérations en cas de submersion. Les moteurs disposent d’un isolement de classe F ou supérieure, ce qui permet un fonctionnement continu sans surchauffe, garantissant ainsi un refroidissement optimal et une longue durée de vie. De plus, les pompes peuvent supporter jusqu’à 15 démarrages par heure.

Heureusement, le système de pompage d’urgence des eaux de crue ne s’est pas encore révélé nécessaire. Cependant, après l’installation des pompes Lowara, le système a été entièrement testé et les résultats se sont avérés remarquables.

« Nous espérons que le système de pompage des eaux de crue ne sera pas utilisé avant un long moment, mais au moins, nous savons que nous sommes bien préparés, conclut M. Nagy. La présence d’un système de drainage fiable nous permet de dormir sur nos deux oreilles ! »