It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

阿尔卑斯山的创新有机虾场采用赛莱默泵解决方案

阿尔卑斯山的创新有机虾场采用赛莱默泵解决方案

企业家Daniel Flock和Markus Schreiner与赛莱默合作开展了一个了不起的项目:他们想在不使用化学品和抗生素的情况下,在奥地利中部养殖“白虎”虾。为了成功养殖这种原产于亚洲的虾,赛莱默在培育池和过滤池中安装了一个泵系统,使将近70万升的水保持恒定运动,不产生污水。

白虎虾通常从亚洲进口,往往在环境标准较低的条件下饲养。为提高产量,会向养虾的水中添加药物和化学物质。
 
奥地利2015年度最佳主厨Stefan Lenz在ÖGZ美食杂志中解释道:“任何了解过国外养虾业的人都可能对这种产品避之不及。”Flock和Schreiner对此表示赞同,开始寻求在阿尔卑斯山进行有机虾养殖,并听取了赛莱默的专业建议。

创造热带气候和恒温

在奥地利蒂罗尔州霍尔,赛莱默的技术人员开始开发一种最佳解决方案。

赛莱默技术人员Manuel Schreder表示:“经过讨论和现场勘察,我们精确地定义了所有参数并开发出我们的概念。这个概念在价格、性能和效果方面令客户心悦诚服。凭借赛莱默广泛的产品组合,我们能够提供解决各种挑战的泵。我们的设计也是模块化的,日后扩展不会有任何问题。”

需要解决的最大挑战是培育池的条件。里面是热带气候,湿度接近100%,盐水必须保持28至30摄氏度的恒定温度。这给普通的电气系统带来了重大问题。

Alpenaquafarm Tirol GmbH创始人Daniel Flock表示:“我们决定使用赛莱默的抗盐水塑料泵,这种泵被设计成双泵,以确保运行安全。”

复杂的泵送系统,可开展精细工作

使用一个复杂的系统来循环和处理水,以免产生污水。这在特别建造的水池中完成且完全自动化。附加的生物过滤器加速了这个过程,并确保虾的健康。通过不断的控制和测量来保持水的平衡。加水只是为了补偿蒸发的水分。

水从培育池通过生物过滤器流到过滤池。两个Genesis漩涡泵增加了水的含氧量。在这个过程之后,由高耐性聚丙烯制成的Argonaut泵将处理后的水送回培育池。

这些泵能够轻松地输送含有小固体颗粒的液体,而不会造成堵塞。由于要向水中添加营养物质来实现虾的最佳生长,这一点显得尤为重要。这些泵以每秒至少运送35升水的速度持续工作。

为了尽可能降低能耗,培育池所在的建筑高度隔热,就像冰箱一样。为了进一步提高虾场的效率,采用了太阳能加热。屋顶上的太阳能系统可加热水与乙二醇的混合物。赛莱默的Lowara品牌Ecocirc XL泵在屋顶和热交换器之间循环此混合物,确保主要加热系统只在没有任何阳光的阴天工作。

赛莱默技术人员Manuel Schreder表示:“我们对整个结构进行了检查和测试。这个项目突显了赛莱默致力于帮助客户实现完美的结果。”

创新的 Alpenaquafarm 有机虾场已经取得了成功。以可持续发展的方式生产的白虎虾不断接到来自奥地利、德国和意大利的订单。