It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Ecuador. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Las bombas Xylem Lowara garantizan un rendimiento de excelencia en el rascacielos más alto del mundo

Un ejemplo claro de ello es el espectacular desarrollo del Burj Khalifa en Dubái, la estructura artificial más alta del mundo.

Xylem Lowara se encuentra en el centro de las tecnologías más recientes en sistemas de transporte de agua y se ha convertido en un proveedor de vanguardia de equipos de bombeo en numerosos proyectos prestigiosos en Oriente Medio. Colaborando estrechamente con consultores y contratistas, estamos reduciendo el consumo energético al mínimo posible, y el reciente proyecto de ahorro energético en Dubái ha alcanzado literalmente nuevas alturas.

Un logro extraordinario en eficiencia energética…

El Burj Khalifa, anteriormente llamado Burj Dubai, toma su nombre de “Burj”, que en árabe significa torre. La planta trilobulada del edificio de 828 metros se inspira en la flor desértica Hymenocallis, originaria de los Emiratos Árabes Unidos. La torre es el corazón del Downtown Burj Dubai, un gran desarrollo de uso mixto. La fachada exterior está compuesta por cristales reflectantes con paneles de aluminio y acero inoxidable texturizado.

Una ingeniería excepcional ha permitido gestionar el enorme edificio de manera altamente eficiente. Un ejemplo son las aletas tubulares verticales de acero inoxidable, diseñadas para resistir las extremas temperaturas veraniegas de Dubái. El Burj Khalifa representa no solo un lujo sin igual, sino también un éxito arquitectónico y un testimonio de las capacidades humanas. La estructura se coloca en la historia como uno de los grandes símbolos del mundo.

…el máximo de fiabilidad en tecnología de bombas

La construcción comenzó el 21 de septiembre de 2004, completándose la fachada exterior el 1 de octubre de 2009. El edificio forma parte del desarrollo emblemático de 2 km² llamado Downtown Burj Khalifa, situado en el “First Interchange” a lo largo de Sheikh Zayed Road, cerca del principal distrito comercial de Dubái.

Las bombas Xylem Lowara fueron seleccionadas para satisfacer la extrema demanda de fiabilidad en el rascacielos más alto del mundo. Xylem Lowara suministró seis grupos de transferencia de agua (11 kW–200 kW) y siete grupos de presión (4 kW–37 kW) utilizando bombas multietapa verticales y horizontales a través de Ahmed Ramadhan Juma (ARJ). Los grupos de presión, utilizados para aumentar la presión del agua, están equipados con variadores de velocidad Hydrovar®.

La tecnología Hydrovar® establece el estándar en eficiencia

Los variadores de frecuencia Hydrovar® pueden reducir el consumo energético hasta un 30 %, aumentando el confort de los usuarios gracias a una presión residual constante en todos los puntos de consumo, independientemente de la hora del día o del número de usuarios.

Hydrovar® regula la velocidad de la bomba para garantizar que el caudal y la presión del agua satisfagan la demanda, mientras que los motores funcionan de manera eficiente evitando desperdicios de energía. Cada grupo está compuesto por dos bombas operativas más una de reserva. Las bombas se encuentran en el sótano y en dos plantas técnicas adicionales situadas a un tercio de la altura total de la torre, y sirven todos los puntos de uso de agua del edificio.

Calidad en la construcción de las bombas

Para cumplir con los más altos estándares de calidad, los grupos fueron ensamblados en fábrica en las instalaciones de Xylem Lowara en Vicenza, Italia, y entregados e instalados en el sitio del Burj Dubai en agosto de 2009. El Burj Khalifa se inauguró oficialmente el 4 de enero de 2010 y el sistema hidráulico ya suministra un promedio de 946.000 litros de agua al día, además del agua recogida de la condensación del sistema de refrigeración. Una innovación más que refuerza el carácter único de este edificio.