Questo è evidente nello spettacolare sviluppo del Burj Khalifa a Dubai – il grattacielo più alto del mondo.
Xylem Lowara è il motore delle più avanzate tecnologie per il trasporto dell'acqua ed è diventata fornitore all’avanguardia di apparecchiature di pompaggio in molti progetti prestigiosi in Medio Oriente. Collaborando strettamente con consulenti e appaltatori, stiamo riducendo il consumo energetico ai minimi livelli possibili, e il recente progetto di risparmio energetico a Dubai ha raggiunto letteralmente nuove vette.
Un traguardo straordinario nell’efficienza energetica…
Burj Khalifa, precedentemente chiamato Burj Dubai, prende il nome da “Burj”, che in arabo significa torre. La pianta a triplo lobato dell’edificio di 828 metri si ispira al fiore desertico Hymenocallis, originario degli Emirati Arabi Uniti. La torre è il fulcro del Downtown Burj Dubai. La facciata esterna è composta da vetri riflettenti con pannelli in alluminio e acciaio inossidabile testurizzato.
Un’ingegneria straordinaria ha permesso di gestire l’enorme edificio in modo altamente efficiente. Un esempio sono le alette tubolari verticali in acciaio inossidabile, progettate per resistere alle estreme temperature estive di Dubai. Burj Khalifa rappresenta non solo un lusso senza pari, ma anche un successo architettonico e una testimonianza delle capacità umane. La struttura si colloca nella storia come uno dei grandi simboli del mondo.
…il massimo della affidabilità nelle tecnologie di pompaggio
La costruzione è iniziata il 21 settembre 2004, con il completamento della facciata esterna il 1° ottobre 2009. La struttura si inserisce nel prestigioso progetto del Downtown Burj Khalifa, un complesso di 2 km² nei pressi del 'First Interchange' sulla Sheikh Zayed Road, cuore pulsante del business di Dubai.
Le pompe Xylem Lowara sono state scelte per soddisfare gli estremi requisiti di affidabilità dell'edificio più alto del mondo. Attraverso Ahmed Ramadhan Juma (ARJ), Xylem Lowara ha fornito sei gruppi di trasferimento idrico (11 kW - 200 kW) e 7 gruppi di pressurizzazione (4 kW - 37 kW) equipaggiati con pompe multistadio verticali e orizzontali. I gruppi booster, utilizzati per aumentare la pressione dell’acqua, sono dotati di azionamenti a velocità variabile Hydrovar®.
La tecnologia Hydrovar® definisce lo standard di efficienza
Grazie a Hydrovar®, i drive a velocità variabile abbattono i consumi energetici del 30% e garantiscono un comfort superiore: la pressione dell'acqua rimane costante in ogni rubinetto, a qualsiasi ora e con qualunque numero di utenti connessi.
Hydrovar® regola la velocità della pompa per garantire che portata e pressione dell’acqua soddisfino la domanda, mentre i motori funzionano in modo efficiente evitando sprechi energetici. Ogni gruppo è composto da due pompe operative più una di riserva. Le pompe sono collocate al piano interrato e in due ulteriori piani tecnici situati a un terzo dell’altezza totale della torre e servono tutti i punti d’uso dell’acqua dell’edificio.
Qualità nella costruzione delle pompe
Per soddisfare i più alti standard qualitativi, i gruppi sono stati assemblati in fabbrica presso gli stabilimenti Xylem Lowara di Vicenza, Italia, e consegnati e messi in funzione sul sito del Burj Dubai nell’agosto 2009. Il Burj Khalifa è stato ufficialmente inaugurato il 4 gennaio 2010 e il sistema idrico fornisce già in media 946.000 litri d’acqua al giorno, oltre all’acqua raccolta dalla condensazione del sistema di raffreddamento. Un’ulteriore innovazione straordinaria per questo edificio eccezionale.