It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Systèmes de pompage des eaux usées

Transport des eaux usées vers les usines de traitement

Après ses multiples utilisations, l'eau doit être collectée et transportée vers la station d’épuration pour y être traitée, puis rejetée dans l’environnement. Le débit des eaux usées augmente tout au long du réseau de collecte jusqu’à la station d’épuration. Lorsque l’écoulement par gravité est économiquement et techniquement impossible, des stations de pompage sont utilisées. Les pompes sont contrôlées avec précision afin de stabiliser le débit vers la station d’épuration.

En se rapprochant de la station d’épuration, les stations de pompage deviennent de plus en plus grandes pour pouvoir traiter un débit de plus en plus important. Le réseau municipal des eaux usées se termine au niveau de la station de pompage de l’usine de traitement des eaux usées, ou de la station de prise d’eau. Les eaux usées brutes sont ensuite pompées vers le dégrilleur de la station d’épuration, puis acheminées vers le procédé de traitement.

Les stations de pompage combinées sont conçues pour traiter les débits quotidiens d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’autres écoulements d’eau de surface. Elles sont couramment utilisées dans les réseaux d’assainissement. Lors de la conception d’une station combinée, vous devez prendre en considération les fluctuations normales du débit du réseau d’eaux usées, ainsi que le débit d’entrée maximal suite à d’importants épisodes pluvieux. Ces deux débits d’entrée peuvent largement varier l’un par rapport à l’autre, et le débit d’entrée maximal peut être bien supérieur au débit normal.

Les eaux usées peuvent s’avérer difficiles à transporter et à gérer en présence d’importantes quantités de solides organiques, de chiffons et d’autres déchets que les pompes pour eaux usées ont du mal à traiter. Tout déversement ou débordement engendrera une dégradation de l’environnement, c’est pourquoi la fiabilité du pompage est cruciale. Flygt peut vous aider grâce à ses modèles de stations de pompage à la pointe de la technologie et à ses pompes sans colmatage éprouvées et adaptées aux milieux les plus complexes, ainsi qu’à toutes vos exigences particulières de pompage. 

Products Services Brands Resources
Services
En travaillant avec Xylem, vous êtes en contact avec des spécialistes dotés de l’expertise requise pour la conception et la définition de votre projet d’ingénierie. En externalisant la gestion de votre projet, qu’il soit petit ou grand, vous...
L’installation et la mise en service d’une installation de traitement d’eau ou d’eaux usées, et des systèmes qui les contrôlent, exigent l’expertise d’un ingénieur et les conseils d’un spécialiste. Cela peut devenir problématique lorsque les moyens...
Avec des ressources limitées et les mesures de réduction des coûts mises en place par les conseils d’administration, les entreprises recherchent des manières astucieuses d’éviter les réparations et les appels d’urgence coûteux. En contrôlant les...
Tous les équipements ont besoin à un moment ou à un autre de maintenance ou de réparation. Que ce soit pour résoudre une panne inattendue ou pour remplacer les pièces d’usure suivant un calendrier d’entretien périodique, Xylem vous fournit tous les...
Vous désirez en finir avec les inconvénients de la gestion des alarmes, tout en restant pleinement informé et prêt à intervenir dès qu’un problème survient ? Que vous ayez besoin d’un système de gestion des alarmes de base pour une station de...
Afin de faire face à la demande sans cesse croissante et de conserver votre rentabilité, il est important de gérer vos équipements de traitement de l'eau et des eaux usées de manière économique. L’âge et l’état de votre équipement a un impact majeur...
La plupart des usines de traitement d’eau et d’eaux usées cherchent des solutions pour réduire leurs coûts de fonctionnement et leurs redevances. En revanche, il n’est pas toujours possible d’allouer des ressources pour identifier les opportunités...
Toute perte de productivité dans votre installation de traitement d’eau et des eaux usées est inenvisageable. C’est pourquoi il est important d’être capable d’agir rapidement quand une maintenance est nécessaire et de prendre des mesures rapidement....
Afin de répondre à la demande et de conserver votre rentabilité, vous devez gérer les coûts liés à vos équipements de traitement d’eau et d’eaux usées efficacement. L’ancienneté de votre équipement peut affecter l'efficacité de votre installation,...
La valeur générée par vos équipements de traitement d’eau et d’eaux usées est créée par leur utilisation, et non par leur propriété. Les décisions importantes concernant l’achat de nouveaux équipements devraient être prises au moment le plus...
Brands
Godwin logo
Godwin

Une large gamme de pompes auto-amorçantes entièrement automatiques utilisées dans les appl

Resources

Ressources