It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Bombeo y tratamiento de lodos

Alto contenido de sólidos orgánicos en los procesos de las plantas de tratamiento

A medida que las plantas de tratamiento de aguas residuales aumentan de tamaño y se vuelven más sofisticadas, ocurre lo mismo con la demanda de tratar grandes cantidades de lodos, que es una operación cara y compleja. Las bombas deben procesar altas concentraciones de sólidos y, pese a ello, se espera que funcionen de manera ininterrumpida, con alta grado de fiabilidad y de eficiencia energética. Flygt cuenta con la experiencia y con los equipos necesarios para ofrecer soluciones fiables y eficientes destinadas a tratar los lodos en el proceso de tratamiento de aguas residuales.

El bombeo de lodos secundario forma parte del proceso de la planta de tratamiento. Incluye lodo activado de retorno, que se bombea continuamente de vuelta al depósito de tratamiento biológico secundario dentro del proceso de tratamiento, y lodo activado de desecho, que es el sobrante del lodo sedimentado que se bombea al proceso de tratamiento de lodos.

El achique suele ser el último paso antes de eliminar los lodos de fuentes de tratamiento externo y secundario. Al despojarle de su contenido en agua, el volumen de lodos disminuye, creando una masa más espesa y manejable. El achique también puede reducir los costes de tratamiento y minimizar los lixiviados y los olores en los vertederos.

Tras el achique, el contenido de sólidos secos es considerablemente más alto. Esto puede causar una importante pérdida de altura en el transporte de lodo para su posterior eliminación o tratamiento. El lodo espesado debe bombearse línea abajo, directamente al depósito de lodos o de eliminación. 

Conocemos sus necesidades

  • La manipulación de grandes concentraciones de lodos es un proceso complejo
  • Capacidad para manipular lodos pesados con alta concentración de sólidos (a menudo hasta un 8-10 %)
  • Funcionamiento continuo
  • Mantenimiento de una alta eficiencia de la bomba

 

Aguas residuales > Tratamiento de lodos Bombeo de residuos