It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Traitement et pompage des boues

Teneur élevée en matières organiques solides dans les processus de l’usine de traitement

Les stations d’épuration des eaux usées s’agrandissent et deviennent plus sophistiquées, et les exigences en matière de traitement d’importantes quantités de boues croissent au même rythme. Ces opérations deviennent donc onéreuses et complexes. Les pompes doivent gérer des concentrations élevées en solides et assurer un fonctionnement continu, une fiabilité élevée et une efficacité énergétique. Flygt possède l'expérience et l'équipement éprouvés pour fournir des solutions fiables et efficaces pour la manipulation des boues dans le processus de traitement des eaux usées.

Le pompage des boues secondaires fait partie intégrante du processus de la station d’épuration. Il comprend les boues activées recyclées qui sont constamment ramenées vers le réservoir de traitement biologique secondaire dans le cadre du processus de traitement, et les boues activées excédentaires, en surplus des boues décantées, qui sont ramenées vers le processus de traitement des boues.

L’assèchement constitue généralement la dernière étape avant l’élimination des boues issues du traitement secondaire et de sources externes. La quantité de boue diminue avec l’élimination de la teneur en eau et crée ainsi une masse plus épaisse et plus facilement maniable. L’assèchement peut également réduire les coûts de traitement et minimiser la quantité de lixiviat, ainsi que les odeurs dans les décharges.

Après l’assèchement, la teneur en matières sèches est largement plus élevée. Cette hausse peut engendrer d’importantes pertes de charge lors du transport des boues pour l’élimination ou d’autres traitements. Les boues plus denses doivent être pompées en aval, directement pour l’élimination ou le stockage des boues. 

Comprendre vos défis

  • Le traitement de concentrations élevées de boues est un processus complexe.
  • Capacité de traitement des boues épaisses à forte concentration de solides (pouvant aller jusqu’à 8 à 10 %)
  • Fonctionnement normal en continu
  • Maintien dans le temps du rendement élevé de la pompe

 

Eaux usées > Traitement des boues Pompage des boues