It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

奥斯陆快速发现水管泄漏

奥斯陆快速发现水管泄漏

为减少供水系统泄漏现象,奥斯陆市政供水及污水处理部门(Oslo VAV)最近采用了赛莱默专业的内部泄漏检测技术。在不中断运行的情况下,赛莱默的SmartBall™和Sahara™技术,在6.4公里的管道中很快发现了16处泄漏。这些可供行动参考的数据将帮助奥斯陆减少用水损失,并做出合算的维修决策。

挪威首都奥斯陆是一座发展迅速的大都市,人口已超过一百万,近90%居民的饮用水源都来自城市北部的Maridalsvannet大湖。

挪威拥有充足的地表水和积雪,因此常被视为一个水源充足的国家。然而,2018年春天,由于连续三周没有降雨,气温也创下新高,奥斯陆和附近几个城市面临了一场迫在眉睫的缺水危机。在用水供不应求的情况下,政府实施了限水措施,禁止人们灌溉草坪和花园。

主动减少水资源流失

这项出人意料的禁令引发了人们对奥斯陆水源供应有限的关注。奥斯陆居民平均每天用水量超过180升,几乎是邻国丹麦居民用水量的两倍。禁令发布后,奥斯陆市政供水及污水处理部门主动采取措施,来减少水资源流失。该部门制定了一个减少泄漏的五步计划,来识别输水系统中的泄漏,并应用了多种技术和分析,希望将无收益水(NRW)的比例从目前的32%减少到20%。

奥斯陆市政供水及污水处理部门意识到,要长距离检测大口径输水干管的泄漏情况,使用相关器、水听器和听棒等传统方法颇具挑战性。考虑到传统方法的局限性后,该部门愿意采用一个试点项目。该项目使用专业的内部技术,可以在不中断服务的情况下,精确定位大型输水干管的泄漏位置。

作为泄漏检测计划的一部分,该部门在Soerkedalen管道开展试点检测。该部门怀疑600毫米钢制备用供应线路出现泄漏,但以往的检测方法无法定位任何泄漏位置。

两种可靠、精确的内部声学技术

2018年秋季,奥斯陆市政供水及污水处理部门与赛莱默合作,采用专业的泄漏检测技术,以减少现实中水的流失。针对这个试点项目,赛莱默推荐了两种可靠、精确的内部声学技术,用于实际检测——自由行进的SmartBall™和系缆式技术Sahara™。
 
赛莱默利用SmartBall进行第一次检测。SmartBall随着水流沿着管道底部滚动前行,发现了泄漏和气囊,由于管道仍在正常运行,因此影响降至最低。SmartBall可穿过转弯,单次投放就能完成长距离检测,因此十分适合完成6.4公里的检测。SmartBall可以检测到每分钟0.01升的泄漏点,比相关器要精确得多。
 
赛莱默利用Sahara进行第二次检测。Sahara的声学传感器可以检测泄漏和气囊,而高清摄像机可以查看内部管道图像。Sahara工具通过一个小型“阳伞”,顺着水流移动,并与地面上的数据采集装置相连,通过操控,操作员可以确认可疑的泄漏点、气囊和其它看到的异常。

可供行动参考的数据帮助部门做出合算的决策

两天的检测没有对运行产生任何不利影响。通过对SmartBall记录的声学数据进行分析,然后与客户提供的位置数据相互比对,从而精确定位出泄漏点的位置。SmartBall检测共发现16处泄漏点,这些泄漏点在数据中清晰可见。Sahara检测工具完成130米的检查后,就发现了该部门人为制造的一个模拟泄漏点,其出众的能力给该部门团队留下了深刻印象。

奥斯陆市政供水及污水处理部门泄露检测部门组长Kjetil Tange表示:“SmartBall技术的表现远远超出了我们的预期。大部分已确认的泄漏点,我们之前都未察觉。基于这些发现以及目前的挖掘和泄漏核查,我们估计每年从这条管道流失的水量达10万立方米。”

损失的10万立方米水每年足以供约1000户家庭使用。即使最小的泄漏点也会造成水的实质流失,并且泄漏的水最终会侵蚀周围的土壤,使该地区更容易发生冲刷或天坑。为修复破损而进行的无计划挖掘耗资巨大,让维修人员面临风险,还可能削弱消费者对公用事业的信心。

借助赛莱默提供的大量宝贵管道状况数据,该部门现在有了可供行动参考的数据,从而做出最好的补救决策,这样有利于未来的资金规划,并实现其无收益水的目标。