Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
Un sistema di Xylem per il rinnovo di una sala pompe antincendio

Un sistema di Xylem per il rinnovo di una sala pompe antincendio

Per il recente rinnovo della sala pompe di un complesso commerciale situato in Massachusetts (USA), i tecnici di Xylem hanno sviluppato un sistema provvisorio di protezione antincendio su misura che, grazie ad una pompa Godwin HL130M Dri-Prime, ha protetto l’edificio dal rischio di incendio durante i lavori.

Durante i lavori di costruzione o ristrutturazione, le potenziali cause di incendio possono differire considerevolmente da quelle negli edifici completati, soprattutto per la mancanza di una protezione antincendio adeguata.

Infatti, in molti progetti di nuova costruzione o ristrutturazione, le strutture sono più vulnerabili perché generalmente i sistemi di protezione antincendio previsti dai vari regolamenti, come ad es. sprinkler, rilevatori di fumo e allarmi antincendio, non sono ancora stati installati oppure non sono operativi. Una soluzione antincendio di natura provvisoria che integri un sistema di pompaggio esistente può contribuire ad assicurare la continuità e la conformità dei lavori.

Il mantenimento della sicurezza durante i lavori

Il 55 Cambridge Parkway, un complesso commerciale ad uso misto di 9 piani, è situato nel cuore di Kendall Square nella città di Cambridge, Massachusetts (USA). In occasione del rinnovo della sala pompe antincendio dell’edificio, per garantire la massima sicurezza e ottemperare ai regolamenti previsti durante i lavori, era assolutamente necessario un sistema provvisorio di protezione antincendio.

Le normative imponevano un sistema con una portata di 1.200 galloni al minuto (GPM), con 70 PSI di pressione dalla strada e 140 PSI di pressione in uscita. Inoltre, il sistema doveva essere in grado di attivarsi automaticamente in caso di caduta di pressione.

Poiché il complesso è situato accanto a uno dei centri commerciali più affollati della regione, il sistema provvisorio di protezione antincendio non poteva essere collocato direttamente sul marciapiede all’esterno del complesso, interrompendo l’intenso traffico pedonale.

La soluzione di pompaggio antincendio di Xylem

L’impresa locale Cannistraro, specializzata in impianti HVAC, si è rivolta a Xylem per lo sviluppo di una soluzione provvisoria di protezione antincendio. I tecnici di Xylem hanno progettato un sistema completo di una pompa Godwin HL130M Dri-Prime che offre una portata massima di 1.500 GPM ed è in grado di scaricare una pressione di 273 PSI. Inoltre, è stata installata una valvola di riduzione in ingresso per controllare la pressione dalla strada ed è stato aggiunto un interruttore antincendio per attivare automaticamente la pompa in caso di caduta di pressione. Infine, è stato integrato un cercapersone automatico per informare l’impresa in caso di attivazione della pompa.

Per eliminare ogni rischio, il team di Xylem ha proposto di installare il sistema provvisorio in un garage semi-interrato nelle vicinanze del complesso. Tuttavia, poiché il parcheggio presentava un’altezza inferiore a 244 cm, la pompa è stata modificata per ridurne l’altezza complessiva a soli 228 cm, con uno sfiato a 90° all’esterno del garage.

Una soluzione ad attivazione automatica per la massima tranquillità

La soluzione di Xylem ha garantito un sistema provvisorio di protezione antincendio funzionale, consentendo al cliente di concentrarsi unicamente sull’installazione del sistema di pompaggio permanente. Inoltre, i tecnici di Xylem hanno risolto con grande creatività il problema di non ostacolare il traffico pedonale in un’area molto affollata, riducendo allo stesso tempo i costi del progetto.

Sam Milbury, rappresentante di Xylem, aggiunge che questa soluzione unica ha impedito anche di “deturpare” la mitica vista sullo skyline di Boston e sul fiume Charles, per cui il distretto commerciale di Kendall Square è così famoso.

“La sistemazione all’interno del garage non ha solamente risolto i problemi del cliente, ma ha anche ridotto i costi del progetto, in quanto ha eliminato l’esigenza di un agente di Polizia per il controllo del traffico”, afferma Milbury.

L’aggiunta di un interruttore antincendio e del cercapersone automatico ha offerto la massima tranquillità sia al cliente che all’impresa responsabile dei lavori, in quanto il sistema si sarebbe attivato all’istante in caso di caduta di pressione, inviando anche una notifica all’impresa.