It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Proteção de incêndio Xylem permite atualização de bomba de incêndio

Proteção de incêndio Xylem permite atualização de bomba de incêndio

Quando um edifício comercial precisou, recentemente, de atualizar a sua sala de bomba de incêndio, os engenheiros da Xylem criaram um sistema temporário de proteção contra incêndio único. Usando uma bomba Godwin HL130M Dri-Prime, o sistema garantiu que o edifício estava protegido contra risco de incêndio enquanto a sala da bomba de incêndio era atualizada.

Os riscos de incêndio encontrados em edifícios em construção ou renovação diferem em muitas formas dos encontrados em edifícios já terminados. A diferença mais óbvia é a sua falta de proteção contra incêndio.

Em projetos de nova construção e em muitos de grandes renovações, as estruturas estão vulneráveis visto que, geralmente, os sistemas de proteção exigidos pelas normas como aspersores, detetores de fumo e alarmes de incêndio ainda não foram instalados ou não estão operacionais. Uma solução temporária de proteção contra incêndio que se integra com um sistema de bombeamento existente ajuda a assegurar continuidade e cumprimento.

Manter a segurança durante a construção

O 55 Cambridge Parkway, um edifício comercial de nove andares de uso misto, situa-se no centro de Kendall Square na animada zona de Cambridge, Massachusetts. Quando chegou o momento de substituir a sala da bomba de incêndio do edifício, foi necessário um sistema temporário de proteção contra incêndio para manter a segurança e cumprir as normas relativas a incêndios durante a construção.

As especificações de conceção ditaram a necessidade de um sistema temporário capaz de gerir um fluxo de 1200 galões por minuto (GPM) com 70 PSI de pressão exterior e 140 PSI de pressão de saída. O sistema também necessitava de se ativar automaticamente por quebra de pressão.

Visto que o edifício de escritórios é adjacente a um dos centros comerciais mais movimentados da região, havia uma preocupação com a interrupção do intenso tráfego pedonal caso o sistema temporário de proteção contra fogo fosse situado no passeio, no exterior do edifício.

A solução de bombeamento de proteção contra incêndio da Xylem

O fornecedor local de sistemas HVAC (aquecimento, ventilação e climatização), Cannistraro, contactou a Xylem para desenvolver uma solução temporária de proteção contra incêndio. Os engenheiros da Xylem conceberam um sistema com uma bomba Godwin HL130M Dri-Prime, que oferece taxas de fluxo de até 1500 GPM e tem a capacidade de lidar com pressões de descarga de 273 PSI. Foi instalada uma válvula de redução de pressão na entrada para controlar a pressão exterior e foi adicionado um interruptor de incêndio para ativar automaticamente a bomba em caso de uma quebra da pressão. Também foi inserido um discador automático para alertar o fornecedor da ativação da bomba.

Para eliminar as preocupações com o local, a equipa da Xylem sugeriu situar o sistema temporário de proteção contra incêndio dentro de uma garagem de estacionamento semifechada nas proximidades. Para se adequar ao espaço de altura livre da estrutura do estacionamento, que era 244 cm, a exaustão da bomba foi alterada para reduzir a altura total da unidade para 228 cm e ventilada para fora 90 graus para sair da garagem.

A solução ativada automaticamente proporciona tranquilidade

A solução da Xylem proporcionou um sistema temporário de proteção contra incêndio que permitiu ao cliente focar-se na instalação do sistema de bomba permanente. Além disso, o pensamento criativo por parte dos engenheiros da Xylem resolveu a preocupação do cliente relativamente ao impedimento do tráfego pedonal numa zona urbana muito movimentada, ao mesmo tempo que reduziu os custos do projeto.

De acordo com Sam Milbury, um representante de vendas externo da Xylem, esta solução única também eliminou as preocupações de o sistema temporário poder obstruir as vistas paisagísticas da linha do horizonte de Boston e Charles River, pelas quais o distrito comercial de Kendall Square é conhecido.

“Conceber o sistema para se adequar à garagem de estacionamento não só resolveu as preocupações do cliente, como também reduziu os custos do projeto porque não foi necessário um agente policial para gerir o tráfego,” afirmou Milbury.

A inclusão de um interruptor de incêndio e de um sistema de discador automático proporcionou tranquilidade tanto ao cliente como ao fornecedor, sabendo que o sistema se ativaria automaticamente em caso de quebra de pressão, assim como contactaria imediatamente o gestor de projeto aquando da sua ativação.