It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Contrôle des pompes

Nos pompes sont soumises à une batterie de tests d’assurance qualité tout au long de la fabrication. Les tests d'acceptation de la pompe sont effectués sur un produit fini afin de vérifier les performances initiales et de vérifier la répétabilité des unités de production, les performances avec des matériaux spéciaux, etc. Un test de performance typique consiste à mesurer le débit, la charge et la puissance d'entrée du moteur. Nos pompes submersibles sont testées en tant qu'unité complète avant d'être expédiées à un utilisateur final ou à un entrepôt. Les pompes personnalisées Flygt peuvent être testées avec un moteur de test calibré ou un moteur de travail répondant à vos besoins. Des mesures supplémentaires telles que les vibrations et le bruit peuvent être incluses selon les spécifications.

Les tests de performance d'acceptation par le client, qui peuvent être attestés ou certifiés, sont utilisés pour démontrer la conformité avec les spécifications du contrat et pour s'assurer que les entraînements électriques et autres systèmes auxiliaires fonctionnent correctement et s'installent correctement avant de quitter l'usine.

Tests non-témoins

Les tests non-témoins sont effectués sans la présence d'un représentant des acheteurs. Généralement, un ingénieur d'usine certifie les données et la courbe. Les tests sans témoin offrent l'avantage de réduire les coûts de test et d'accélérer la livraison de la pompe à son utilisateur. Dans de nombreux cas, si l'acheteur est familiarisé avec les performances de la pompe (commande identique du modèle de pompe), les tests sans témoin sont préférables.

Tests témoins

La présence lors des tests de pompe d’un représentant de l’acheteur peut remplir de nombreuses fonctions. Un test peut être observé de différentes manières. Dans un test témoin type, un représentant de l'acheteur assiste physiquement au test. Le représentant signe les données de test pour certifier que le test est effectué de manière satisfaisante. La réception définitive de la pompe peut souvent être déterminée par le témoin sur le site. L'avantage du test témoin dépend largement de l'efficacité et de l'expertise du témoin. Un témoin peut non seulement s'assurer que le test est effectué correctement, mais également observer le fonctionnement de la pompe pendant les tests avant l'expédition de la pompe sur le chantier. L'incidence négative des essais sur le calendrier et les coûts des tests en usine constitue un inconvénient. Avec les méthodes de fabrication « dans les temps » d’aujourd’hui, les essais de témoins peuvent devenir coûteux si les arrangements du témoin entraînent des retards imprévus.