It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

赛莱默解决污水泵站的振动问题

赛莱默解决污水泵站的振动问题

在荷兰的哈登贝赫,一座污水泵站因泵老化而出现振动,附近的居民不堪其扰。赛莱默领命上阵,一举解决这个问题。该公司发现了一种新的泵送解决方案和继续使用现有管道的方法,尽管这最初并不适用于新型飞力(Flygt)泵。赛莱默工程师巧妙使用了管道接头,不仅降低了成本,还在更短的时间内完成了这项任务。

自2016年以来,哈登贝赫市政府一直与赛莱默保持良好合作。除了负责该市泵站的维护工作外,赛莱默还参与讨论相关方案的制定实施,并提供咨询意见。哈登贝赫一直在寻找能够提高效率、降低维护成本和让市民满意的新解决方案。

哈登贝赫市政府的下水道系统负责人Herman Weekamp表示:“市政府非常重视以可持续的方式向民众提供高水平的服务。因此,我们选择与赛莱默合作,在提高泵站和贮存沉淀池的效率的同时,降低了维护成本。”

锁定扰民的泵站

为了改善泵站的运行,解决振动问题,哈登贝赫在2019年选择了“de Aak”干式污水泵站。

Weekamp指出:“我们必须去处理有故障的水泵电机,而且这个泵确实已经比较老旧了。2011年,该泵在升级时采用了赛莱默的SmartRun泵站控制系统,这帮助我们节约了15%到20%的能源。但是,由于水泵电机出现问题,我们开始陆续接到当地居民的投诉。他们表示,泵送过程每循环一次,重型电机在启动时都会出现振动和共振现象,严重扰民。”

为了解决振动问题,最初采用的方法是调整控制系统的某些设置。但最后,由于长期高强度运转,水泵出现很大的磨损。在决定换新泵时,市政府选定了最新一代的13.5 kW飞力泵,这款泵采用了自清洁N型液压技术。

让换泵更省时、省力、省钱

2019年9月,赛莱默受市政府的委托来更换新泵。后来发现,污水泵站中的管道尺寸与新泵不同,因此可能还要换新管道。这就必然要对混凝土底座的结构做出大幅度调整。

但是,赛莱默的工程师决定研究其他可能性,最终提出用一种特殊的接头来连接泵。这样一来,不仅可以将新泵连接到现有管道上,还能保留混凝土底座和泵的托架。

据Weekamp介绍:“这不仅节约了我们的时间和成本,也尽量避免了给附近居民带来不便。还有一点很重要,为了遵循可持续发展的原则,我们将材料的用量降到最低。”

安装顺利、运转平稳

赛莱默只用了两天就完成了新泵的安装,比原计划的一周提前好几天。安装完成后,赛莱默还拆除了多余的管道并清理了泵站。

Weekamp说道:“结果让我很满意。泵站一直运转平稳,此后也再没有接到附近居民的投诉。赛莱默运用他们丰富的知识和经验,设计出这款专用的特殊解决方案,并完成了安装和调试。这个团队真是太棒了,我很高兴能与他们合作。我在赛莱默有专门的联络人员,这些年来一直保持良好沟通,我对赛莱默非常有信心。我可以让工程师专心去做自己的工作,不用分心去管其他事情。如果有任何问题,我也会立即收到他们的消息。”