It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Manuel Xylem sur la norme Stage V pour les moteurs diesels des pompes

Manuel Xylem sur la norme Stage V pour les moteurs diesels des pompes

En prévision de la prochaine entrée en vigueur de la nouvelle norme européenne antipollution Stage V s’appliquant aux moteurs diesels, Xylem a rédigé un guide pour aider ses clients détenteurs de pompes à se mettre en conformité. Ce manuel fournit un résumé de la réglementation Stage V et des bonnes pratiques pour entretenir les pompes et maximiser la disponibilité des appareils. Il présente également les dernières technologies Xylem en matière de surveillance intelligente et de pompes compatibles avec la norme Stage V.

Les fabriques de pompes qui utilisent des moteurs diesels doivent passer à des moteurs Stage V d’ici fin 2021. Xylem ouvre la voie de cette transition. L’entreprise a mis en place une gamme complète de pompes conformes à la norme Stage V qui maximisent les performances, minimisent la maintenance et réduisent les temps d’arrêt.

La norme Stage V établit des règles plus strictes en matière d’émission de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures totaux et d’oxydes d’azote. Elle limite également le nombre de particules pouvant être émises.

« Notre nouveau manuel ‘Stage V Diesel Engine Guide’ donne des recommandations de bonnes pratiques basées sur notre solide expérience dans le domaine des moteurs Stage V, explique Simon Mathias, chef de produit régional chez Xylem. Notre expertise est basée sur des expériences directes et des tests pour simplifier les besoins de maintenance tout en permettant d’espacer les interventions ».

Le manuel traite des problèmes rencontrés pour se conformer à la réglementation Stage V sur les moteurs diesels et y apporte des solutions. Il explique les objectifs en matière de lutte contre la pollution instaurés par la norme Stage V et présente des stratégies pour contrôler les émissions polluantes de Stage V. Le manuel comprend également une série de réponses apportées par des ingénieurs de Xylem sur la manière de faire fonctionner un équipement pourvu de moteurs Stage V, des conseils pour un entretien efficace, ainsi qu’un glossaire expliquant les technologies relatives à l’échappement sur les moteurs diesels.

« Nous maitrisons la réglementation Stage V et les technologies d’émissions des moteurs. Nos clients n’ont pas à se retrouver seuls face à ces questions, ajoute Mathias. Nous sommes prêts à accompagner et à former nos clients tout au long de ce processus afin qu’ils puissent continuer à faire fonctionner leurs installations avec le moins de perturbations possible ».

Les nouvelles pompes Godwin conformes à la norme Stage V

Xylem est à la pointe de la transition vers la norme Stage V sur les moteurs diesels dans le secteur de l’eau grâce au lancement prochain de deux nouvelles pompes innovantes de la gamme Godwin Dri-Prime S. Ces modèles de 10 cm viennent compléter le vaste panel de pompes de drainage de la gamme Godwin S compatibles avec la norme Stage V proposé par Xylem. Les pompes sont conçues pour maximiser les performances, minimiser la maintenance et les temps d’arrêt tout en respectant les réglementations européennes et britanniques les plus strictes en matière de moteurs diesels.

En outre, la nouvelle version du système Field Smart Technology (FST) de Xylem équipe de série tous les modèles de la gamme S. FST est une plateforme SaaS sur le cloud permettant de contrôler et de surveiller de manière intelligente. Associée à un moteur Stage V la technologie FST de Xylem permet de surveiller les niveaux de charge et de suie, ce qui peut aider à atténuer les problèmes tels que des cycles de régénération imprévisibles.

Téléchargez le manuel concernant la réglementation Stage V sur les moteurs diesels

Stage V Diesel Engine Guide: For Portable Pumps in the UK and European Markets