It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Как интеллектуальные насосные системы помогли сократить затраты Водоканала при перекачивании сточных вод в Олимпийском парке Сочи

xylem_3.pngКанализационная насосная станция Некрасовская ранее была одним из самых проблемных объектов системы водоотведения МУП «Водоконал» г. Сочи. Дело в том, что установленное оборудование (три насосных агрегата мощностью по 2.2 кВт) не справлялось с поступающими стоками. В условиях перекачивания загрязнений наблюдалось существенное снижение производительности насосов и постоянное засорение рабочих колес с последующей блокировкой насосных агрегатов. Остановка всех насосов моментально приводила к переполнению КНС и изливу стоков по прилегающей территории.

Учитывая, что КНС «Некрасовская» расположена в районе Олимпийского парка в непосредственной близости от пешеходных зон, любая аварийная ситуация могла обернуться серьезными последствиями: травмами для людей, вредом для экологии, и, как следствие, общественным негодованием и большими штрафами.

Пути решения

Для того, чтобы наладить эффективную работу станции требовалось оборудование, которое обеспечит перекачивание всего объема сточных вод, поступающих в КНС, без каких-либо засорений.

XYLEM_2.pngВ результате было принято решение установить на КНС «Некрасовская» 2 насоса Flygt NP 3102.160 MT с адаптивными самоочищающимися рабочими колесами типа N и шкафом управления на базе системы Flygt Experior с программируемыми преобразователями частоты Flygt SmartRun. С помощью нового оборудования с конструкцией адаптивной N-гидравлики удалось полностью избавиться от засорений на насосной станции, даже длинными и волокнистыми включениями, а также от установки и обслуживания сороулавливающих корзин в КНС.

Суть технологии заключается в том, что загрязняющие включения проходят без засорения благодаря запатентованной самоочищающейся гидравлической конструкции рабочего колеса насоса. А при попадании крупного мусора происходит осевое перемещение рабочего колеса вверх, что дает возможность свободно проходить самым большим и жестким включениям.

Если все же происходит засорение, автоматически срабатывает реверс, и рабочее колесо начинает обратное вращение для очистки. Интеллектуальная система насоса подстраивает режим работы под изменяющиеся условия, обеспечивая минимальное энергопотребление, и запускает режим прочистки трубопровода и приемного резервуара.

Результат

«Мусорная» проблема особенно актуальна для Имеретинской низменности, где расположен Олимпийский парк и другие объекты прибрежного кластера.  В канализацию попадает все без разбора: памперсы, полиэтиленовые пакеты, строительный мусор, тряпки и даже подушки. Прежние насосы с таким «объемом работ» не справлялись, а количество аварийных выездов в среднем доходило до четырех раз в сутки. 

«Сейчас после установки нового оборудования на станции не было зафиксировано ни одной аварийной ситуации, связанной с остановкой насосных агрегатов.  Насос в автоматическом режиме осуществляет прочистку напорного трубопровода, а также очистку резервуара КНС от иловых отложений и плавающего мусора. — комментирует Роман Антоненко первый заместитель директора МУП г. Сочи «Водоканал. — За счет снижения затрат на прочистку насосов и приемного резервуара, а также за счет снижения энергопотребления ориентировочный срок окупаемости установленного оборудования Flygt на КНС «Некрасовская» составляет менее 2- х лет. Более того, после замены системы перекачки стоков энергопотребление объекта снизилось в среднем на 25% - 30% по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет».