It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Desviación de cauces

Las bombas de Xylem desvían los flujos de forma segura y eficaz

Tanto si desvía un cauce para evitar un área de trabajo como si modifica la forma de un cauce para controlar el caudal/la velocidad, las bombas de Xylem le despejan el camino con un mínimo impacto y crean un entorno de trabajo más seguro.

Con una amplia gama de tamaños de bomba y caudales, Xylem puede ocuparse de cauces de casi cualquier tamaño. Si los caudales del cauce aumentasen respecto a las previsiones originales, Xylem dispone de una de las mayores flotas de alquiler del sector, que puede tener a su disposición con solo una llamada de teléfono. Las unidades de alquiler también pueden proporcionar protección de seguridad durante el mantenimiento rutinario de las bombas del proyecto de desviación.

Conocemos los proyectos de desvío de cauces y las dificultades que pueden presentar, como ubicaciones remotas, la necesidad de suministro de energía y unidades silenciosas para zonas densamente pobladas.

Los servicios de Xylem no tienen parangón en el mercado. Tanto si necesita piezas de repuesto, como productos de alquiler, evaluaciones de garantía de fábrica o formación sobre productos, puede contar con nosotros. Le damos confianza para gestionar eficazmente sus proyectos de desviación de cauces. Su éxito es nuestro éxito.

Services Brands
Services
Al trabajar con Xylem puede acceder fácilmente a especialistas con la experiencia necesaria para diseñar y especificar su proyecto técnico. Al externalizar las responsabilidades de gestión de su proyecto, ya sea grande o pequeño, reducirá los costes...
¿Le gustaría decir adiós a la molestia de gestionar un sistema de alarmas pero estar puntualmente informado y listo para actuar cuando se produce un problema? Tanto si lo que necesita es un control de alarma básico para una única estación de bombeo...
Perder productividad en su planta de tratamiento de agua o aguas residuales es impensable. Por eso es importante ser capaz de actuar rápidamente cuando se requiere servicio y proporcionar una resolución rápida. El acceso rápido a la experiencia en...
Brands
Godwin logo
Godwin

Una amplia línea de bombas autocebantes totalmente automáticas usadas en aplicaciones de a