您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode

监测和天文台

赛莱默提供一种小型智能天文台,这是一种灵活的平台,可根据不同供应商的传感器提供量身定制的解决方案。可以定制或使用现成的解决方案,以更好地满足应用要求。 

便于运输和安全启动

因为所有设备都集中在一个平台上,功能测试既简单又安全。设备在运输过程中不会断开连接 - 在试用期间工作的设备也会在部署时工作。在运输和部署过程中,仪表和传感器受到保护,可最大限度地减少延迟和故障。这样可以提供可靠的数据、更高的经济性,而且最重要的是可以满足最后期限的规定。

长期部署

小型智能天文台可以使用相对较大的电池组,以便可以延长部署时间(如果需要,可以延长至几年)。可以使用不同类型的电池,找到正确的类型非常重要。一个有趣的解决方案是采用搭载碱性电池的大箱,它可以不受运输限制约束,并允许从本地购买所能负担的标准电池。

简单的数据通信

在整个测量期内,可将收集的数据存储在仪表中,也可以通过声学调制解调器发送到地面。将一组声学数据传输到水面上的浮标,通过无线电或卫星进一步传送数据,可将数据直接传输到办公室的数据库中。现场浮于水面的船只可通过声学通信收集数据,无需使天文台浮出地面。采用此方法,您将以低成本获得相对“新”的数据。声学数据传输可作为集成应用程序使用。在浅水区域,平台可以配备到岸上的电缆,既可以为仪表供电,也可以实时显示数据。

容易升至水面

小型智能天文台可配备简单而可靠的声学释放装置。其可以配备Argos或Iridium Beacon和闪光灯,以帮助在水面上进行检索。采用这种方式,其可以快速、轻易地进行检修和恢复作业。

回收利用

该平台可重复使用,从而确保所有者具有明显的经济优势。如果需要新的传感器或做出其它改变,通常很容易做出此类修改。