It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

紧急排涝

天气不可预测。赛莱默并非如此。

洪水可能造成毁灭性灾难。整个城镇和社区都可能毁于一旦,地貌将发生彻底改变。赛莱默一直在帮助拯救和恢复世界各地的社区,使其免遭洪水破坏。

这便是我们一直堪当有力抗洪方的原因。赛莱默设计并制造全系列Flygt和Godwin便携式排水泵,专门用于抵抗洪水。赛莱默团队将确保您:

  • 获得适合相应工作的设备。赛莱默拥有大量的泵和水管理设备组合,能够提供更多的选择。我们还提供设备租赁,这非常适合应对紧急洪水情况。
  • 选择一个适用且可靠的系统。因为我们设计并建造自己的设备,所以我们明白其如何达到最佳工作状态,并创建相应的系统,以使设备能够满足各社区应对水位不断上涨的需求。
  • 选择一支致力于您的安全和成功的支持团队。赛莱默团队经验丰富,能够提供承包服务,包括场地排水设计、安装和持续服务。我们将在洪水情况下做出响应,或者帮助制定您的抗洪减灾应急计划。 

在抵抗洪水的过程中,赛莱默是一个可靠的合作伙伴,能够为您提供支持团队和相关的泵。作为排水行业公认的领导者,我们组建了一支优秀的团队。

赛莱默是一个合作伙伴,其关注

70多年前,赛莱默旗下Flygt品牌发明了第一台浸没式排水泵。今天,赛莱默的排水泵专门设计用于此类型的操作,能够处理大量的水并且能够承受最严苛的工作条件。
赛莱默积极追踪天气模式,并抢先将相关人员和设备运送到存在洪水风险的区域。凭借广泛的产品组合,我们还可确定适用于相关工作的泵。从高压泵(将水从危险区移至远离危险区的位置)到较小的便携式泵(帮助清空地下室),赛莱默拥有多样化的产品组合来应对不断上涨的洪水。
赛莱默知道洪水有时一生也就发生一次,因此提供应急计划服务和人们负担得起的租赁计划。
赛莱默一直是泵和排水设备购买或租赁服务的首选,因为其拥有:

  • 一系列潜水泵,涵盖从用于小规模排水工作的紧凑型便携式装置到用于紧急响应情况的较大排水泵。
  • 用于大容量、高输送压头且经柴油、电力或天然气驱动的全自动固体处理干式起动泵。
  • 用于旁路、排水和污泥作业的各种普通液压潜水泵。
  • 全部的泵和配件都可供租赁,全球有超过20,000台便携式泵及相关设备。

凭借一个全球支持网络,我们的地方团队随时准备在接到通知后即刻做出响应。我们将给予您信心,共同应对不断上涨的水位,以拯救社区和商业运营。

产品 服务 品牌
服务
难以想象您的水或废水处理设施丧失生产力。这就是为什么能够在需要服务时迅速采取行动并提供及时解决方案极为重要的原因。能否快速获得工程专业知识、备用设备和零件对于维持正常运行而言至关重要。
水和污水处理设施的安装和调试及其控制系统均需工程专业知识和专家建议。当提供此类服务的资源和能力都受到限制时,可能会让人不堪重负。但是,有一些服务可以减少您的管理费用,最大限度地降低风险并确保您的设施随时可用。
当您能够熟练和安全地使用赛莱默设备时,您将获得更高的投资回报。赛莱默设备耐用、可靠及高效。因此,确保您的设备操作员和维修技术员具备良好的工作能力,使您能够充分利用此类设备。例如,您可以增加员工对设备维护、监测和控制以及检查和审核的了解。
品牌
Flygt logo
Flygt

需要一系列优质的产品和解决方案,以移除并处理水和废水。