It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

实时水质监测有助于保护泰国的巴塞河

实时水质监测有助于保护泰国的巴塞河

实时水质监测项目在帮助执行环境政策方面发挥着日益重要的作用。在泰国,赛莱默(Xylem)旗下YSI品牌与环境咨询公司Green Banyan合作,在巴塞河沿岸建造水质监测系统。该系统位于曼谷东北部,一旦水质参数超过政府建议的临界值,它就会立即向官员发出警报。

和大多数东盟国家一样,泰国在过去几十年里经历了人口快速增长和工业发展,特别是在曼谷等大城市中心。遗憾的是,这种经济增长也可能导致空气和水污染等人们不希望看到的后果。

亚洲水环境伙伴关系项目(WEPA)日前对泰国的地表水总体质量进行了评估,发现其大部分江河流域的水质得到了改善。然而,毗邻主要城市中心的南部河流仍受城市、农业和工业污染源的影响。这些持续不断的污染源最终会导致有害藻华、含氧量极低甚至缺氧水的形成,还会导致包括养殖鱼类在内的大量鱼类的死亡。

用于保护巴塞河的水质监测站

巴塞河多年来水质污染格外严重,污染源主要来自城市和工业废水排放。根据污染控制部门(PCD)发布的2015年巴塞河相关报告,只有45%的废水是经过处理后才排放到其附近的河流。几起引人注目的大型鱼类死亡事件已促使政府采取行动,包括为实时水质监测站提供资助。

水质监测解决方案的首批系统于2016年安装,水质已得到了改善。根据PCD发布的2018年泰国污染状况小册子,巴塞河属于“良好水质”范畴,其水质指数(WQI)为61,优质水质指数为70及以上。巴塞河获得了更高的WQI总评分,这要归功于近期水处理技术的改进、四座新的污水处理厂投入施工,及积极的水质监测工作。

Green Banyan的Opart Rungsiri说,总体来说,该项目旨在帮助执行当地的环境法律,并增强公民和工业之间的关系及他们的信心。

 

实时水质监测项目的运作方式

在内政部的资助下,该项目分为三阶段:前两个阶段是部署浮标平台,在本项目中使用的是EMM 350 Pisces浮标,第三阶段是建造利用潜水泵采集水样的陆基监测站。
 
这些浮标配有 YSI EXO2水质探测仪, 用于测量表面温度、电导率、pH值、溶解氧、总藻(包括蓝藻)和浊度,以及其他计算水质参数。

 

每台EXO2系统还配备了一个中央刮,用于防止生物污损,并减少因传感器污损而造成数据丢失的风险。每座监测站都建在佛寺附近,当地人可以随时关注浮标情况,从而降低破坏或盗窃的可能性。

为政府机构和公众意识计划提供数据

Pisces浮标 由YSI公司在美国组装,已分两期交付给Green Banyan。首批4个Pisces浮标于2016年交付安装,第二批4个浮标最近已交付使用。

这8个浮标每月维护一次,团队会前往每个地点检查所有系统,校准传感器,并提供常规维护和清洁。政府机构和大学将这些数据用于主动监测、数字和预测模型开发及公众意识计划。

水质数据被传输到政府服务器和Green Banyan。如果某个参数(如溶解氧)超过了政府建议的临界值,警报系统会向官员发出实时警告。然后系统会将通知发送给当地社区,便于他们做出合理的对策。

4座陆基水质监测站

巴塞河水质监测项目下一阶段是在巴塞河沿岸增设四座监测站。与前两个阶段的浮标平台不同,第三阶段是安装新的陆基设施。

这些监测站既包括原有的EXO参数(例如pH、氨等),也包括通过使用WTW NiCaVis光谱传感器套件得到的生物需氧量(BOD)和化学需氧量(COD)。这些参数通常用于废水监测应用,因此可用于将处理厂和河流的水质进行对比。,

有了水质监测系统,研究人员和机构可以全面了解巴塞河的健康状况,并更有效地监测污染合规情况。该系统还可作为“概念验证系统”,用于该地区及其他地区以后推出的类似项目。

通过 Greg Weiss