It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
5 raisons courantes de défaillance d’une pompe

5 raisons courantes de défaillance d’une pompe

Cet article a été coécrit avec Eric Mante, notre directeur national des services de formation.


La défaillance d’une pompe est toujours une mauvaise nouvelle. Afin de minimiser le temps d’arrêt, vérifiez ces 5 raisons courantes de défaillance afin d’éviter les problèmes avant qu’ils ne surviennent.

  1. Utilisation inappropriée de la pompe : L’utilisation appropriée de la pompe est essentielle à la réussite de l’opération. Une information complète sur le site et le système, associée à la connaissance du produit, est la clé. L’objectif est de choisir la bonne pompe, conçue pour fonctionner à son Point de rendement optimal pour le débit requis. Le système de pompe doit être fabriqué dans le bon matériau pour résister aux dommages et à l’usure excessive dus au produit pompé.

  2. Changement des conditions du système : Les choses changent et la meilleure protection dont nous disposons contre la défaillance est la détection précoce. C’est pourquoi la surveillance et le dépannage peuvent jouer un rôle. Le plus tôt nous avons connaissance d’un changement dans les performances de la pompe et nous pouvons procéder à un dépannage systématique afin d’identifier la source du problème, plus le risque de défaillance complète s’amenuise. Certains changements incluent l’emplacement du produit, celui du refoulement, les conditions météorologiques et le temps alloué.

  3. Entretien inadapté : Un programme solide de maintenance préventive et l’exécution des réparations nécessaires sont des priorités pour garantir que les pièces de l’équipement résisteront à la tâche à accomplir, du début à la fin. Le non-respect des intervalles d’entretien peut rapidement transformer un petit investissement en une énorme dépense. Les mécaniciens ont besoin d’inspecter l’équipement pour identifier les problèmes, de résister à l'envie de prendre des raccourcis et de procéder aux réparations appropriées en boutique ou sur le terrain.

  4. Hauteur à débit nul : La chaleur créée côté pompe par la recirculation du produit sous pression peut gravement endommager les garnitures mécaniques et les pièces d’usure. Cela peut être dû à différentes causes : conduite de refoulement obstruée, débris bloqués dans la roue, fuite de vide dans la conduite d’aspiration.

  5. Passage de solides dans la pompe : Même avec les meilleurs efforts pour les en empêcher, des matériaux peuvent entrer dans la conduite d’aspiration et dans la pompe. Les pierres et les fragments métalliques de toute taille sont sans doute les plus désastreux et peuvent provoquer de graves dommages, dont la rupture de la roue. Il est important de comprendre en amont ce qui est probable de passer dans la pompe et d’utiliser un écran ou une crépine approprié, en particulier avec les pompes aspirant des matières non solides, et de prendre des mesures consistant, par exemple, à maintenir la conduite d’aspiration au-dessus du point d’aspiration.

Ces astuces constituent un bon point de départ pour éviter les défaillances de pompe. Pour une tranquillité d’esprit encore plus grande, contactez votre représentant Xylem local afin de discuter d’un Contrat de maintenance préventive. Avec ce type de contrat, le risque de défaillance est réduit et nous veillons à ce que votre équipement fonctionne de manière optimale.

by Chirtopher L. Salstrom